This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于低于1GHz 收发器的 IC

Guru**** 2602395 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1120, CC1200, CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1042107/ic-for-sub-1ghz-transceiver

主题中讨论的其他器件:CC1101CC1120CC1200CC1312RCC1310

您好!

我想为这三个频段设计电路:(315/433/915MHz 频段)。

您可以向我推荐满足上述要求的 IC 吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于收发器:请查看 CC1101、CC1120、CC1200

    无线 MCU。 了解 CC1310、CC1312R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 CC13xx 433MHz 频带下的阻抗。

    我希望 同时匹配两个868/433MHz 天线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望设计在2个频带上运行、则需要两条射频路径和一条双频带天线、在其中、您需要433MHz 时选择路径1、而路径2需要868MHz。  

    如果您查看这些参考设计、您将找到两个频段的推荐 BOM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您能告诉我433MHz 时的扩散对阻抗吗? (根据参考设计和 BOM、我不知道阻抗)

    -我的目标是匹配433/868MHz 单端工作频率、然后通过开关 SPDT 连接到2根天线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对单端433MHz 的请求极少、这意味着我们尚未完成任何工作来找到可用于 RX 和 TX 的最佳匹配。  https://www.ti.com/lit/an/swra528/swra528.pdf 中使用的匹配 是我们最接近的匹配项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你