请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好!
你好。 我有一位与 CC1312R 合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
我将 CC1312用于我的项目。 我看到 CC1312R7获得了 Wisun 认证。 我想知道 CC1312R1和 R7之间的差异
我需要知道我是否必须更改为 R7、或者我仍然可以使用 R1。
我们现在拥有专有固件、但我们打算改为 TIRTOS、因为它声称是 WISUN 兼容的。
如果我需要较新的型号(R7)、还请告诉我、自从我现在正在开发产品以来、如何访问它。 谢谢你
此致、
Ray Vincent