请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 Hallo、
我使用的是嵌入式电路板上安装的 CC1101无线电模块(868MHz)。
我想知道我是否可以随时写入它的寄存 器、或者是否有最大的写入数量。
请告诉我。
提前非常感谢您的支持。
此致、
Chobin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.