This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:示例在哪里?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1135157/lpstk-cc1352r-where-is-the-examples

器件型号:LPSTK-CC1352R
Thread 中讨论的其他器件: CC1352RSysConfig

尊敬的 FAE

我目前有 LPSTK-CC1352R、但找不到示例代码、在哪里可以找到它?
谢谢

TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TDY、

    CC1352R_Launchxl 示例应适用于 LPSTK-CC1352R。 只需在 SDK 中构建并刷写 CC1352R 的示例。

    此致、

    SID   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Sid   

    我尝试了"gpiointerrupt"示例、它工作正常、调试正常、但我使用"project_zero"、无法调试。 CCS 按如下方式提示错误消息:

    初始化仿真器时出错:
    (错误-261 @ 0x0)
    接收到来自 XDS110的无效响应。
    (仿真包9.8.0.00235)

    当我尝试"multi_sensor" ,CCS 损毁。时

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 版本:12.0.0.00009。

    SDK 版本:6.20.00.29

    SysConfig 版本:1.13.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过其他示例、每次使用 ble5stack 时都会出现错误。 其余示例正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加串行电缆后、CCS 仍会崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、werwer、  

    我看到我的同事在你的另一个主题上回答了。 他已经处理了你的案件。 请继续在此处回复。 我将关闭此主题。

    此致、

    SID