This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:产品选择方面的帮助请求

Guru**** 2553760 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, LPSTK-CC1352R, CC1350, CC1350STK, CC1310, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1022369/lpstk-cc1352r-request-for-assistance-with-product-selection

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352R1CC1350CC1350STKCC1310CC1352R

您好!

你好。 我有一位客户对 LPSTK-CC1350的数据表有问题。 请查看下面他的查询以供您参考。

我们正在开发的解决方案之一是将多个传感器(温度、湿度、磁性门开关和能量钳表)连接到网关(Raspberry PI、Jetson nano)。 然后才能在我们的云上查看。 我们在互联网上看到了 LPSTK-CC1350用例、它使用了低于1GHz 的集电极、非常棒。 我们希望使用类似的器件、但我们不希望使用收集器、而是希望网关成为收集器。  有没有办法让 Raspberry PI 和 Jetson nano 充当收藏家? 如果不是、是否有办法让收集器将数据直接推送到云? 还是将收集器添加到网关?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    首先、请注意 、LPSTK-CC1350是一款开发板、不属于产品的一部分。

    我们有一个将 BeagleBone Black (BBB)用作收集器的示例、他们是否对该器件感兴趣?

    您可以在 SimpleLink Academy 中看到分步指南:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AKhHIwnc97rQCOueQrdD8w__eCfARaV__LATEST

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    你好。 请查看客户的另一个查询以供参考。 非常感谢。

    我很想使用 Raspberry PI 和 Jetson nano 作为收集器、我们是否可以通过 USB 将协处理器直接连接到这些器件?
    此外、我们能否直接在协处理器上使用 RS485通信?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    理论上、这是可行的、但他们需要自行移植 SimpleLink Linux 网关 SDK 中的主机示例。

    https://www.ti.com/tool/TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK

    我们尚未实施  RS485通信。

    谢谢、

    Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的最新回复。 非常感谢。

    这似乎是一个不错的选择。 对于协处理器、我们是否可以使用 Launchxl-CC1352R1? 此外、一个协处理器可以处理多少个终端节点?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    是的、他们可以使用 CC13x2/26x2 SDK 中的协处理器示例将 Launchxl-CC1352R1用于协处理器。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIbno.RtPkGqQ7b6B4E.cQ__pTTHBmu__LATEST

    可能的设备数量会因所需的安全级别而异。 我们估计 、最大值将在150到200个器件之间。

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    好极了。 由于我们可以将 Launchxl-CC1352R1用作协处理器、因此除了 lpstk-cc1352r 之外、我们可以使用哪些器件作为终端节点?
    此外、我尝试在 Lpstk-cc1352r 和 CC1350 Sensortag 之间发起低于1GHz 的通信、但未收到如图所示的消息
    我为 CC1350 Sensortag 使用了 rfWsnConcentratorOadServer_CC1350STK_tirtos_ccs、为 Lpstk-cc1352r 使用了 dmm154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs。
    我使用了欧盟频段。

    注意:我有一个用于 CC1350 Sensortag 的调试器、它是 SensorTag DevPack、但是我没有用于 lpstk-cc1352r 的调试器、因此我使用 OAD。
    这就是为什么我不能将 lpstk-cc1352r 用作集中器的原因。 因为我将无法使用 Tera Term 查看串行通信消息

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我假设应支持任何 CC13xx 器件、包括 CC1350 LPSTK (和 CC1310 LaunchPad、CC1350 Launchpad)。  

    但是、OAD 在 TI 15.4-Stack 的 CC13x0和 CC13x2版本之间不兼容。  

    您能问他们每个器件使用哪个版本吗?

    -适用于  LaunchxL-CC1352R1的 Simplelink CC13x2/CC26x2 SDK

    -适用于 Linux 主机的 Simplelink Linux GW SDK

    -适用于 CC1350 Sensortag 的 SimpleLink CC13x0 SDK

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、它不是名为"  LPSTK-CC1350"的产品。 您是指 CC1350STK 还是 LPSTK-CC1352R?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我使用了以下方法:
    适用于 cc1350 Sensortag 的"rfWsnConcentratorOadServer_CC1350STK_tirtos_ccs.bin"闪存映像
    Lpstk-cc1352r 的"dmm154sensor_remote_display_oad_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs_868MHz_secure.bin"闪存映像
    3-我在 Windows 器件上使用了"Tera Term Software"、使用 DevPack 调试器从"cc1350 Sensortag"读取 UART 通信

    注:
    我使用 OAD 通过 TI Starter 应用上载 LPSTK-cc1352R 的闪存映像 CC13x0和 CC13x2之间没有 OAD 通信。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    问题是 rfWsnConcentrator 示例、此示例不支持 TI 15.4-Stack。

    您能否让他们改为使用 TI 15.4-Stack 收集器示例? 他们应该能够运行该示例的 LaunchPad 版本、而无需进行任何更改。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACdpDz8TyvO6mTA1QuGZJw__eCfARaV__LATEST

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我尝试使用它,但没有 collector.cfg 文件或 config-phy-id。 默认情况下、收集器使用433带宽。 如何将其更改为863带宽?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您可以按以下方式选择 PHY:

    -打开 config.h 此文件位于 Application/subg 文件夹中。

    -找到 CONFIG_PHY_ID 定义

    /*! Setting for Phy ID */
    #define CONFIG_PHY_ID                (APIMAC_STD_US_915_PHY_1)

    -您可以在 api_mac.h 中找到 PHY ID 的完整列表

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我已将配置文件更改为 CONFIG_PHY_ID (APIMAC_STD_ETSI_863_PHY_3)、但这次没有输出 tera 终端。 请参阅 png

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    你好。 我想跟进客户的最新问题。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我将在 CCS 中使用调试模式、通过初始化运行示例(几秒钟)、然后暂停调试会话并检查调用堆栈。

    调试指南中提供了更多调试提示:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52/docs/ti154stack/html/ti154stack-guide/debugging-index.html

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我在 CCS 云中为 cc1350 sensortag 使用了调试会话、但找不到调用栈。 此外、我订购了 Launchxl-CC1352R1来测试它并能够调试 cc1352r lpstk。 因此、我仍然无法在终端上看到任何输出、我认为应该在顶部看到"TI RTOS "、然后看到"正在等待节点"。 我将尝试使用 Launchxl-CC1352R1作为收集器的新设置、并使用 lpstk 和 sensorTag 作为终端节点。 我很快会向您提供最新信息。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    你好。 请参阅以下客户的最新回复。 非常感谢。

    现在、我有三个 TI 器件:
    Launchxl-CC1352R1
    LPSTK CC1352R
    SensorTag CC 1350
    如何连接所有传感器并使用终端查看传感器值?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    你好。 是否有最新客户查询的更新? 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    你好。 我想再次跟进我的上一篇帖子。 非常感谢。

    此致、
    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如果它们有活动的调试会话并按 PAUSE、则会在错误符号下找到调用栈。  

    我不确定 CC1350 Sensortag 或 CC1352R1 LPSTK 是否预编程了通过 UART 进行写入的应用。 您可以查看登录页面以了解详细信息。 在这里、您还可以看到一个图像、说明如何连接 LaunchPad 以使用调试器。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALbrTxwrCNlp7358Kjw6Nw__pTTHBmu__LATEST&search=LPSTK-CC1352R

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    你好。  使用客户能够检测到 LPSTK 的 tera 项、问题是它仅显示温度值。 我们如何从其他传感器获取值? 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    根据我的理解、您需要连接 BLE 中心并读取传感器值。 (LPSTK 将在读取它们时通过 UART 进行打印。)

    您可以在此处阅读多传感器项目的完整项目说明:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOIH63Cn648CXJqHALlJuw__pTTHBmu__LATEST

    谢谢、

    玛丽·H.