This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120EMK-420-470:使用具有 SmartRF 收发器评估板的 CC1120评估模块套件中的 GPIO (PWM、计时器)生成 RSSI 的输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120EMK-420-470, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1022404/cc1120emk-420-470-generate-the-output-of-rssi-using-gpio-pwm-timer-in-cc1120-evaluation-module-kit-with-smartrf-transceiver-evaluation-board

器件型号:CC1120EMK-420-470
主题中讨论的其他器件: CC1120

大家好、我正在尝试使用  CC1120EMK-420-470板来获取 RSSI 的输出、使用 MSP430 (SmartRF 收发器板)的 GPIO (PWM、计时器)。

SmartRF 收发器板可以读取 LCD 屏幕中的 RSSI 值、但我也可以通过 GPIO 获得 RSSI 值吗? 我希望获得 RSSI 值并存储在变量中、然后根据  RSSI 值将 RSSI 值转换为 PWM 以转换不同的直流值。  

您能否提供相关示例代码的链接? 还是建议获取 RSSI 值的方法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法获取 GPIO 上的 RSSI 值。 RSSI 值被存储在一个寄存器中并且一个寄存器值只能通过 SPI 接口读取。 请参阅用户指南中的"6.9 RSSI"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    我们收到了用于 MSP430 SmartRF TrxEB PCB 的 IAR Embedded Workbench IDE 代码、该代码与 CC1120子板通信并可与之配合使用。 发送给我们的压缩文件夹名为 swrc219c、其中包含我们要引用的项目文件。 修改该代码的主函数、我抑制了运行 LCD 的一些程序、并从 cc112x_sniff_mode_api.c 文件复制和粘贴了几个 RSSI 函数、以通过 SPI 接口读取 RSSI。 我还添加了几个函数来将 RSSI 值转换为一个字符串、然后将这些值打印到串行端口、我将使用 FTDI 电缆和串行监视器从外部读取这些值。 当前读取 RSSI 响应是一个恒定值、但这是有道理的、因为 CC1120模块尚未配置和开启。 下面是我们当前已编辑的 main.c 代码(由于某种原因,我们无法使用>插入>代码选项上传代码):  

    //
    //! @文件 main.c
    //
    //! @简要此文件实现了电路板和菜单的启动
    //菜单驱动程序。
    //
    //版权所有(C) 2013 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
    //
    //
    //以源代码和二进制形式重新分发和使用,有无
    //如果满足以下条件,则允许进行修改
    //满足:
    //
    //重新分发源代码必须保留上述版权
    //注意、此条件列表和以下免责声明。
    //
    //二进制形式的重新分发必须复制上述版权
    //注意、中的条件列表和以下免责声明
    //分发时提供的文档和/或其他材料。
    //
    //德州仪器公司的名称和的名称都不是
    //其贡献者可用于认可或推广衍生产品
    //未经特定的事先书面许可,从该软件下载。
    //
    //本软件由版权所有者和作者提供
    //“原样”以及任何明示或暗示的保证,包括但不包括
    //限于对适销性和适用性的暗示保证
    //一个特定的目的是免责的。 在任何情况下、版权均不得
    //所有者或贡献者应对任何直接、间接、偶然、
    //特殊、典型或必然的损害(包括但不包括)
    //仅限于采购替代货物或服务;
    //数据或利润;或业务中断)
    //责任理论,无论是合同责任、严格责任还是侵权行为
    //(包括疏忽或其他)以任何方式因使用而产生
    //此软件,即使已被告知可能会发生此类损坏。
    // /

    /*********
    *包括
    *

    #include
    #include "TRx_RF_SPI.h"
    #include "chip_detect.h"
    #include "freq_xosc_detect.h"
    #include "per_test.h"
    #include "main_graphics.c"
    #include "menu_system.h"
    #include "menu_driver.h"
    #include "sniff_mode.h"
    #include "chip_information.h"
    #include "EasyLink.h"

    #include "lcd_dogm128_6.h"
    #include "bsp.h"
    #include "bsp_key.h"
    #include "bsp_led.h"

    //附加包括(不确定此时是否需要所有这些)
    #include "cc112x_sniff_mode_api.h"
    #include "TRx_RF_INT.h"
    #include "TRx_RF_SPI.h"
    #include "menu_driver.h"
    #include "sniff_mode.h"
    #include "cc112x_spi.h"
    #include "cc120x_spi.h"

    void SerialPort_setup (void);
    void SerialPort_writeString (字符*message);

    int intToStr (int x、char str[]、int d);
    void reverse (char* str、int len);


    /*********
    *全局变量
    *
    extern uint8 mclkFrequency;

    char version[]="v4.3";//版本号(4.0的版本包括 CC120x 支持)

    /*********
    *本地函数
    *
    静态 uint8 contraastApp (void ** pVoid);

    /*********
    *主菜单
    *

    menu_t 主菜单;
    menu_t contrastMenu;

    MenuItem_t MainMenuItem[]=

    {0x00、"1"、"按测试"、0、perAbstractHeadMenu、0、perChipSelectApp、0}、
    {0x00、"2"、"EasyLink 测试"、0、easyLinkMainMenu、0、initEasyLink、0}、
    {0x00、"3"、"RX 监听测试"、0、监听模式频率菜单、0、监听应用程序、0}、
    {0x00、"4"、"芯片信息"、0、&chipInfoMenu、0、&chipInfoApp、0}、
    {0x00、"5"、"设置对比度"、0、&contrastMenu、0、0、0}、
    {M_disabled、0、0、0、0、0、0、0}、
    {M_disabled|M_STRING|M_RIGHT、0、0、版本、0、0、0、0}
    };

    静态常量菜单 Item_t contrastMenuItem[]=

    {0x00、"1"、"高电平"、0、0、0、&contraastApp、(void**) 20}、
    {0x00、"2"、"中等"、0、0、0、&contraastApp、(void**) 25}、
    {0x00、"3"、"低"、0、0、0、&contraastApp、(void**) 30}
    };

    menu_t contraastMenu =

    (MenuItem_t*)禁忌、// pItems */
    主菜单,/* pParentMenu */
    0、// pMenuGraphics */
    "选择对比度"、/* ptextHeader */
    "3"、/* ptTextMenuItems*/
    3、//* nMenuItems
    0、/* nCurrentItem */
    0、/* nSelectedItem */
    0、/* nScreen */
    0 /*保留区域*/
    };

    menu_t 主菜单=

    (MenuItem_t*)主菜单、//主菜单项*/
    0、/* pParentMenu */
    0、// pMenuGraphics */
    "Main Menu"(主菜单)、/* ptextHeader */
    "5"、/* ptTextMenuItems*/
    7、//* nMenuItems
    0、/* nCurrentItem */
    -1、/* nSelectedItem */
    0、/* nScreen */
    0 /*保留区域*/
    };

    /*********
    *@fn main
    *
    *@“简明主页”可处理菜单系统上的所有应用程序
    *
    *输入参数
    *
    *输出参数
    *
    *@返回
    *
    void main( void )


    //初始化时钟和 I/O
    bspInit (BSP_SYS_CLK_16MHz);

    //初始化 LED
    // bspLedInit();

    //初始按钮
    // bspKeyInit (bsp_key_mode_poll);

    //初始化到 LCD 的 SPI 接口(与 SPI 闪存共享)
    // bspIoSpiInit (bsp_flash_lcd_spi、bsp_flash_lcd_spi_spd);

    /* Init 按钮*/
    // bspKeyInit (bsp_key_mode_ISR);
    // bspKeyIntEnable (bsp_key_all);
    /* Init LCD 并发出欢迎信息*/
    //lcdInit();
    //lcdClear;
    //将收发器 RF SPI 接口实例化为 SCLK ~ 4MHz */
    //输入时钟分频器- SMCLK/时钟分频器给出 SCLK 频率
    trxRfSpiInterfaceInit (0x10);

    /*欢迎屏幕部分*/
    //lcdSendBuffer (trxebWelcomeScreen);
    //lcdBufferPrintString (lcdDefaultBuffer、"Texas "、60、eLcdPage6);
    //lcdBufferPrintString (lcdDefaultBuffer、"Instruments"、60、eLcdPage7);
    //lcdSendBufferPart (lcdDefaultBuffer、60、127、eLcdPage6、eLcdPage7);
    /* MCU 将保持睡眠状态、直到按下按钮*/
    //__low_power_mode_3 ();
    //bspKeyPushed (bsp_key_all);
    //清除屏幕
    //lcdBufferClear (0);

    静态 INT8 RSSI;
    静态 uint8 RSSI_RELUGDEV_RELEVENDET

    静态 uint8 cc112xRssiOffset = 96;

    uint8 rxBytes;

    字符 rssiString[30];

    //需要设置 RX 频率、带宽
    /cc112xSpiWriteReg (uint16 addr、uint8 *pData、uint8 len)?
    //sniffModeFreqConfig (void** pFreqIndex)?

    SerialPort_setup();

    while (1)

    //需要将射频芯片置于 RX 模式
    /cc112xSpiWriteReg (uint16 addr、uint8 *pData、uint8 len)?
    //trxSpiCmdStrobe (uint8 cmd)?

    //读取 RSSI
    cc112xSpiReadReg (CC112X_RSSI1、&RSSI_Readout、1);
    //转换为二进制补码 RSSI_RELEADDET 中的十进制值。
    //RSSI =(Int16)((INT8) RSSI_RELEVn)- cc112xRssiOffset;
    RSSI =(int)((INT8) RSSI_RELEVn)- cc112xRssiOffset;

    //将 RSSI 值打印到串行端口
    intToStr (RSSI、rssiString、0);
    SerialPort_writeString ("RSSI:");
    SerialPort_writeString (rssiString);

    //打印原始 RSSI 值
    intToStr ((int) RSSI_RELEVING、rssiString、0);
    SerialPort_writeString (" RSSI_Reads:");
    SerialPort_writeString (rssiString);

    SerialPort_writeString ("\r\n");

    //关闭 RX 模式
    //将无线电置于断电状态以节省电力
    TrxSpiCmdStrobe (CC112X_SPWD);

    //添加延迟



    /*菜单驱动程序*/
    // menu_t *pCurrentMenu = MainMenu;
    // uint8 menuttonPressed;
    // menucDisplay (pCurrentMenu);
    //__low_power_mode_3 ();
    // while (1)
    //{
    // menuttonsPressed = bspKeyPushed (bsp_key_all);
    // switch (menuttonPresed)
    //{
    //大小写 bsp_key_left:
    // pCurrentMenu = menuback (pCurrentMenu);
    //中断;
    //大小写 bsp_key_right:
    // pCurrentMenu = menuEnter (pCurrentMenu);
    //中断;
    //大小写 bsp_key_down:
    // menudown (pCurrentMenu);
    //中断;
    //大小写 bsp_key_up:
    // menuUp (pCurrentMenu);
    //中断;
    //默认值:
    //中断;
    //}
    // menucDisplay (pCurrentMenu);
    //////*在菜单驱动程序等待用户输入时进入低功耗模式*/
    //__low_power_mode_3 ();
    //}


    静态 uint8 contraastApp (void **pVoid)

    uint16 c =(uint16)*pVoid;
    lcdSetContrast (c&0x00FF);
    返回0;

    void SerialPort_setup (void)(空)

    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止 WDT

    P3SEL = 0x30;// P3.4、5 = USCI_A0 TXD/RXD
    UCA0CTL1 |= UCSWRST;//**将状态机置于复位状态**
    UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;// SMCLK
    UCA0BR0 = 139;// 1MHz 115200 (请参阅用户指南)为9
    UCA0BR1 = 0;// 1MHz 115200
    UCA0MCTL |= UCBRS_1 + UCBRF_0;//调制 UCBRSx=1、UCBRFx=0
    UCA0CTL1 &=~UCSWRST;//**初始化 USCI 状态机**
    //UCA0IE |= UCRXIE;//启用 USCI_A0 RX 中断

    //_bis_SR_register (LPM0_bits + GIE);//输入 LPM0、中断被启用
    //__no_operation();//用于调试器

    void SerialPort_writeString (字符*消息)

    while (!(UCA0IFG&UCTXIFG));

    while (*消息)

    UCA0TXBUF =*消息++;//发送字节
    __no_operation();
    while (!(UCA0IFG&UCTXIFG));//等待发送缓冲区为空

    //将给定的整数 x 转换为字符串 str[]。
    // d 是输出中所需的数字数。
    //如果 d 大于 x 中的位数,
    //然后在开头添加0。
    int intToStr (int x、char str[]、int d)

    int i = 0;
    while (x){
    STR[i++]=(x % 10)+"0";
    X = x / 10;


    //如果所需的数字数更多,则
    //开始时添加0
    while (i < d)
    STR[i++]="0";

    反向(str、i);
    STR[i]='\0';
    返回 i;

    //反转长度为'len'的字符串'tr'
    void reverse (char* str、int len)

    int i = 0、j = len - 1、temp;
    while (i < j){
    temp = str[i];
    STR[i]= str[j];
    STR[j]=温度;
    i++;
    J-;

    基本上、我正在尝试弄清楚如何设置/初始化 CC1120板的接收器以设置频率和带宽、以及如何启动接收周期、以便我们获取 RSSI 值。 您能否给我们指出一些示例代码或在哪里找到 trxSpiCmdStrobe (uint8 cmd) 和 cc112xSpiWriteReg (uint16 addr、uint8 * pData、uint8 len)函数所采用的可能输入?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -设置:可以使用 SmartRF Studio 找到许多所需的寄存器设置。 该程序可以在没有任何连接的情况下使用、使您能够写入您感兴趣的频率、然后计算寄存器值。  

    您还了解 过 https://www.ti.com/lit/zip/swrc253? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息! 我解决了问题。 关于 RSSI、我想知道天线接收到的信号强度(RSSI 显示收发器的强度)、因为我尝试在 CC1120EMK-420-470 评估板中找到天线和收发器(CC1120)之间的衰减(损耗)、但我找不到任何信息。 我能否要求提供这方面的信息?

    谢谢!