This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK:新 SDK 出现问题-

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, CC1312R7, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1019450/simplelink-cc13x2-26x2-sdk-issue-with-new-sdk--

器件型号:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352R1CC1312R7CC1352P7

来自客户:

我只是下载"simplelink cc13x2 26x2 SDK_5_20_00_52"、我认为这是最新版本、我已经安装在 mi PC 中、但无法添加到我的 IDE 中。
只需为我提供以下选项:  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogerio、

    Resource Explorer 将在第二天或第二天使用新的5.20 SDK 进行更新。 同时、客户可以通过导航到 File > Import > Code Composer Studio > CCS Project、然后导航到要导入的示例、从5.20 SDK 导入示例。  

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel。 我将此帖子的链接发送给了我们的客户、因此如果他们仍有问题、他们将在此处发布。 从我的角度来看、它看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我尝试导入示例时、它会显示以下消息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    您使用的是哪个版本的 CCS?  如果您进入 CCS Preferences > Code Composter Studio > Products、您是否会看到 TI Arm Clang 作为已安装产品列出?

    您是否打算将项目与 TI Clang 编译器配合使用?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我正在尝试构建 SDK 随附的 Wi-sun 示例(simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52)。

    我看不到 安装了任何 TI Arm Clang。

    此致、Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    您似乎没有安装所需的编译器。 您可以从以下网址下载: https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-CLANG-1 

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我已安装(在我的笔记本电脑上)该软件包、但它仍然不会出现在"产品"部分。

    此外、我已在我的台式计算机上安装了 CCS、在该安装中、我安装了 TI Arm Clang、但当我尝试构建项目时、我会遇到许多错误。

    此致、Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    从项目属性中、请验证您是否  选择了编译器。 如果没有、请单击"更多..."

    然后点击"refresh"、让 CCS 发现新安装的产品。

    如果不起作用、我将联系 Wi-SUN 专家以获得更多帮助。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    编译版本正确、 我已经设法在我的笔记本电脑上加载了示例、但在编译时也会产生错误。

    此致、Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我让我们的 Wi-SUN 专家知道您看到编译错误。 您能否分享这些错误、让他们看看?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    好的、 我从我的 PC 和笔记本电脑发送文件、我的台式机有 Windows 10 Pro 和我的笔记本电脑 Windows 7优点。

    此致、Christian。

    e2e.ti.com/.../Log_5F00_laptop.txte2e.ti.com/.../Log_5F00_PC.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5873.Log_5F00_PC.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我无法再现您看到的内容。

    您是否遵循了 Daniel 发布的这些步骤、您能否验证  TI Clang 编译器是否位于 CCS Preferences > Code Composter Studio > Products 中?

    "从项目属性中、请验证您是否  选择了编译器。 如果没有、请单击"更多..."

    然后点击"refresh"、让 CCS 发现新安装的产品。"

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我已经在我的笔记本电脑上编译了该项目、但仍然只有几个警告。 在我的 versión PC 上、错误仍然存在、编译器 T Ü V S 是正确的"TI Clang v1.3.0LTS"。

    您是否会发布路由器示例?

    此致、Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、很抱歉该示例包含一些警告。

    您的桌面上的 SDK 安装似乎出错了吗? 您可以尝试卸载并重新安装它吗?

    SDK 中有两个路由器节点示例:

    - node_ns

    - NODE_COAP_NODE

    有关更多信息、请参阅示例指南:  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52/docs/ti_wisunfan/html/wisun-guide/example-applications.html

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已重新安装 SDK、错误 仍然存在。

    关于这些示例、在我的安装中、我只看到一个示例("ns_node...")。

    此致、Christian Salgado。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    能否使用工作区路径中没有空格的工作区进行测试?

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    现在、我只能使用我的笔记本电脑、现在我无法执行该测试。 有关示例、在我的 SDK 中、我想查看"边界路由器"示例、 如何获取示例?

    我有两个"LAUNCHXL-CC1352R1"板、 我想测试一个 Wi-sun 网络、其中一个卡实现为"边界路由器"、另一个卡实现为"ns_node"、这是可行的吗?

    此致、Christian Salgado。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    抱歉、没有针对 CC1312R7和 CC1352P7实施边界路由器示例(由于代码大小)。  

    您可以打开示例并查看代码、但如果没有这些设备之一、则无法设置网络。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APvmPbmt9euZ0KVCoZ3yiQ__pTTHBmu__LATEST

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    是否有适用于该微控制器的开发套件? 因为在您的网页上、当我单击时  

    "Featured Wi-SUNRegistered products">>"CC1352P7">>"">www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC1352R1" 将我引导至我已有的评估卡 LAUNCHXL-CC1352R1。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们就该主题向您单独发送了一封电子邮件。

    我现在将关闭该线程。

    谢谢、

    玛丽·H.