This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:如何设置传输的射频功率

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1022842/cc1200-how-can-i-set-rf-power-for-transmission

器件型号:CC1200

您好!

我将 K32L2B31 NXP MCU 与 CC1200射频收发器一起用于其中一个项目。 我们使用的是射频模块的同步串行模式。

我无法确定如何设置传输的射频功率。 是否有人能指导如何实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 用户指南中的"PA 输出功率编程"一章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法准确理解哪些寄存器值可以更新。

    我想更新 CC1200中的15dBm 功率。

    是否有人能举个例子来设置上面的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 SmartRF Studio 中设置了所需的输出功率并读出了所需的寄存器值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我没有 MSP430评估板可供使用、不确定是否可以使用 Smart RF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 SmartRF Studio 在不连接任何电路板的情况下查找设置。