This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:启动时停止(HIB)变通办法选项

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1020037/cc1352r-halt-in-boot-hib-workaround-options

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好!

我的团队正在开发一款实现 CC1352R 的器件、我们遇到了意外触发启动时停止功能的问题。 我们的问题与 CC1310的以下论坛帖子中提到的问题类似:

《技术参考手册》的第6.6节介绍了启动时的停止特性、第6.4节建议:

  1. 在 TCK 上添加强上拉电阻
  2. 通过软件禁用 TCK 输入驱动器

这些 仍然是确保不会在生产中触发 HIB 的最佳选择吗?
"CC1310:CC1310崩溃问题"论坛文章(上面链接)建议为 CC1312的芯片添加一个权变措施。 该变通办法是否也添加到 CC1352中? 如果是、是什么?

在我们的应用程序代码中禁用 TCK 输入驱动器似乎不是一个完美的解决方案、因为在复位后、TCK 输入可能仍会在一定的(小)持续时间内被启用。
使用"试错"来为 TCK 找到尺寸合适的上拉电阻器似乎同样合适、 在其他平台上也不是必需的。

提前感谢您的帮助!
Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 CC13x0和 CC13x2的 TRMS 中可以看出、后者的改进如下:"如果从第三个上升沿到第八个上升沿的窗口超过4ms、器件内置有一个超时、将使 ICEMelter 复位。" CC13x0可以在8个 TCLK 边沿之后进入 HIB、而不管边沿之间的时间是多长。 对于 CC13x2、由于超时、TCLK 上8个意外脉冲的风险要低得多。  

    首先、您是否了解了电路板上可以在4ms 内生成5个边沿并触发 HIB 的噪声源类型?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清为 CC13x2制定的权变措施。

    在进一步考虑之后、我们采用了将 TCK 直接连接到 V+并使用串行引导加载程序接口进行生产编程的方法。