请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 大家好、团队、
你好。 我的客户 在其许多产品中使用 CC1101。 他们在问我们是否 知道是否可以设置为使用 Silicon Labs si4460传输到接收器? 我们可以分享任何应用报告/技术文档?
根据他们可以告诉 si4460的设置、如下所示
433.92MHz
2GFSK 调制
40K bps
160KHz 通道间距
此致、
Renan