This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:为15.4网络的云网关选择哪种解决方案

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-01002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1020685/cc1352r-which-solution-to-choose-for-a-cloud-gateway-for-15-4-network

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:TIDC-01002

本主题中所述、MSP432E4不再是 Simplelink 的一部分、很可能只会看到其 SDK 的 bugfix 版本、而不会进一步开发。

那么、对于我在该主题中的原始问题、您能否提供一个答案 、在为15.4 SubGHz 网关选择 MCU 时、最好的方法是什么。

是否会有 Simplelink 解决方案来实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marjin、

    我们有几个示例说明了如何将 BeagleBone Black 用于主机器件。 您是否了解过 TI 15.4-Stack Linux 网关用户指南?  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABIZFjEYRCbdsticRjM4Jw__oGlG4RW__LATEST 

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    原始线程中所述 、我们目前正在使用 Linux 网关解决方案。 我正在寻找一种更好、更简单、嵌入式而不是 Linux 的解决方案。

    这就是我开始研究 MSP432解决方案以实现以太网连接和 Simplelink 系列器件的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    原始线程中所述 、我们目前正在使用 Linux 网关解决方案。 我正在寻找一种更好、更简单、嵌入式而不是 Linux 的解决方案。

    这就是我开始研究 MSP432解决方案以实现以太网连接和 Simplelink 系列器件的原因。

    正如 此处所述、这是我们在网关解决方案中所寻求的:  

    以太网连接、嵌入式解决方案、(无 Linux)、OTA 固件升级、安全调试、 以及 正在积极支持/更新的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marjin、

    您可以尝试查看 TIDC-01002设计。

    https://www.ti.com/tool/TIDC-01002

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    感谢您的回复。

    但是、这是如何 使用以太网进行连接的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marjin、

    很抱歉、我认为我们没有您想要的产品。

    谢谢、

    玛丽·H.