This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:cc1352R Launchpad 中的编程器问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1021489/launchxl-cc1352r1-programmer-problem-in-cc1352r-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:CC1352R

您好!

我使用了 cc1352R Launchpad 对 cc1352R 定制板进行编程。

LaunchPad 编程器 IC 绿色 LED 突然停止发光。 之后、我无法使用 LaunchPad 对定制板进行编程。

甚至 launchpad 也无法在我的 PC 中检测到。 我也检查了另一台 PC、但 launchpad 未检测到?

检测 LaunchPad 的可能方法是什么、可用作定制板的编程器。

注意:到目前为止、我有5个 LaunchPad、所有这些 LaunchPad 都可以用于自定义电路板的调试、但在几天后、这些 LaunchPad 甚至无法检测。