This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:合规性测试设置

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1020601/cc1312r-compliance-testing-setup

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

很抱歉、如果已经回答了、但我找不到我需要做的事情的简要说明。

我即将开始合规性测试(EN 300 220)、并且需要在代表 Simplelink 5kbps 远距离模式的定制板上为我的 CC1312R 设置一个未经调制和调制的测试信号。 您能否确认这是一种很好的方式来实现此目的?

1)我使用的是 IAR、因此我可以从 rfCarrierWave RTOS 示例开始(不确定 RTOS 与 nortos 之间的关系在此处是否有任何不同):C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54\examples\rtos\cc1312R1_LAUNCHXl\drivers\rfCarrierWave

2) 2)然后、使用 SysConfig、我可以将无线电配置更改为5kbps 远距离模式并适当设置射频通道。 完全无需使用射频 Studio。

3) 3)我可以将载波配置为在 C 代码中调制或解调。

4) 4)下载代码、使其在不连接任何调试器的情况下运行。

非常感谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个 CCS 版本? 您是否对所使用的 SDK 使用发行说明中列出的 CCS 版本? 当我尝试在基于 SDK 4.40和 CCS 10.3的工程中打开 syscfg 时、我遇到了一个问题。 我必须使用 CCS 10.2打开该文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定你的意思。 我完全不使用 CCS。 甚至没有安装在我的 PC 上。 我使用 SysConfig 工具 v1.0.0打开 SysConfig 文件、并使用 IAR 作为 IDE。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、忽略了有关 IAR 的信息。 您是否尝试过 syscfg 1.8.x? 我怀疑您基本上会看到与我在不同工具链中经历过的相同的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无道具。 我认为与版本无关、因为无论我使用的是哪个版本的 SysConfig 或 SDK、这种方式多年来一直都是如此。  

    但是、除了我关于载波信号配置的主要问题之外、这个问题在我下周进行测试时更加紧迫。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已编辑了原始帖子、因为我认为我关于 SysConfig 的其他问题使我的主要问题不清楚。  

    作为参考、原始问题还询问了为什么 SysConfig 无法打开示例 SysConfig 文件、除非我在 文件顶部添加以下内容:

    *@clipArgs -板"/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL -产品"simplelink_cc13x2_26x2_sdk@4.30.00.54
    *@版本{"data":"2021031521"、"时间戳":"2021031521"、"工具":"1.8.0+1863"、"模板":空}

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    合规性测试可通过 SmartRF Studio 或编写代码来完成。 我们倾向于将 Studio 用于 Launchpad、因为这时只需连接到 USB 并开始测试。 一些客户也使用代码、但与您在上面写的代码有一个不同。  

    合规性测试通常需要多种模式。 通常发送 CW、发送调制信号、发送数据包等 使用 Studio、告诉认证实验室如何为每种模式设置 Studio 相对容易。 如果您编写代码、您通常不想向实验提供许多.hex 文件、因为这可能会有点复杂。 然后、您通常需要一个代码、在该代码中、您可以通过一个按钮在所需模式之间轻松切换(如果 DUT 有一种显示数据的方法、则最好显示 DUT 处于哪种模式)。 步骤1 - 4看起来是正确的、执行方法是正确的、但如上所述、检查您是否需要在调制和未调制之间进行切换的简单方法  

    我从未真正使用过 IAR、因此我没有安装相关版本、因此无法轻松测试和复制您看到的 syscfg 问题。 请告诉我 syscfg 1.8.x 是否起作用、如果不起作用、我将看到是否有人安装了 IAR、但可以为我进行一些测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 如果需要、我将进入测试实验室并进行编程、或者、正如您说的、如果需要、我将拥有在配置之间切换的代码。 我之前已经做过几次了、所以这不是问题。 我所需要的只是确认我的方法、以生产您提供的承运人。 谢谢。

    我认为 SysConfig 问题不是很清楚、所以我将作简要说明。 它与 IAR、CCS 或除 SysConfig (TI 系统配置工具)之外的任何软件无关  

    https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG

    基本上、如果您使用 SysConfig 打开 SDK 中示例文件夹中的任何*。syscfg 文件、例如、

    C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54\examples\rtos\CC1312R1_LAUNCHXL\drivers\rfCarrierwave\tirtos\rfCarrierwave.syscfg

    它无法打开、因为它需要在顶部的注释部分中明确包含一个零件。 这是一个小问题、我可以轻松解决、但有一点奇怪、因为它似乎需要包含时间戳。

    非常感谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不包含标题、您会收到此错误消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我几乎已经为合规性测试做了设置、但有一个问题、我无法回答:

    1) 1)如果我要从收集器/传感器 Ti15.4示例传输代表数据包的数据包以进行无线电合规性测试、 简单使用 rfPacketTx 等示例是否可行、或者 TI 15.4堆栈是否会在需要使用 Ti15.4堆栈进行合规性测试的范围内更改射频输出?

    2) 2)我对 FEC 有疑问。 对于 EN 300 220-1 RX 灵敏度测试、建议尽可能禁用 FEC。 我的应用在5kbps 868MHz LRM 中使用收集器/传感器示例。 我假设它甚至不是禁用 FEC 的选项、因为它由 PHY 处理。  

    这是正确的假设吗?

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、由于这是 phy 的一部分、  如果您需要更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swra642。

    对于 syscfg、我会在开发团队休假回来时询问他们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    合规性测试时是否需要使用 TI 15.4堆栈、或者如果使用相同的 PHY、rfPacketTx 的 Tx 数据包是否具有代表性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊啊啊! 我刚刚在 SysConfig 中发现了"合规性测试"选项。 听起来很完美。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于15.4、请使用合规性测试选项。