This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:同步串行 RX 模式:采样问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1018615/cc1120-synchronous-serial-rx-mode-sampling-question

器件型号:CC1120

在 CC1120用户指南的第54页中、它指出:

CC112X 提供时钟(IOCFGx.GPIOx_CFG= serial_CLK (8))、用于在数据输入线上设置新数据或在数据输出线上设置采样数据。 数据定时恢复是自动完成的。 数据引脚在时钟引脚的下降沿以编程的符号速率更新"

我在同步串行 RX 模式下使用 CC1120。 我正在使用逻辑分析仪来查看来自 GPIO 引脚的数据。

我的问题是:逻辑分析仪是否需要在时钟的上升沿或下降沿对数据进行采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于数据在负边沿上更新、因此您应将逻辑分析仪设置为正、以确保您看到稳定的值。 如有疑问、请测试这两种方式、并查看哪一种方式为您提供稳定的值和与您期望接收的数据相对应的数据。