This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1020:断电模式电流消耗变化

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1018407/cc1020-power-down-mode-current-consumption-variations

器件型号:CC1020

您好!

目前、我们的设计在 CC1020断电模式下的生产测试测量结果出现了较大变化、一些器件显示断电电流为0.4uA、而历史标准为0.2uA。
我们已经运行此器件多年、以前从未见过这种变化。  

数据表(第4.11节)将0.2-1.8uA 指定为断电模式电流、我们想了解此范围是由不同的寄存器设置模式还是 CC1020的预期过程变化引起的。

BR
Mikael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在断电模式下、芯片上的所有内容都被关闭、这意味着寄存器设置不应影响结果。  

    断电电流通常由泄漏电流给出。 这些参数取决于工艺和温度。 不同器件之间的函数会出现一些变化、如果您的器件来自不同批次、则会出现更多变化。