This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:有关参考设计的分离 CC1200 TX 和 RX 网络配置

Guru**** 2522960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1018259/cc1200-split-cc1200-tx-and-rx-network-configuration-with-regard-to-reference-design

器件型号:CC1200

尊敬的 TI 朋友:

 433MHz CC1200参考原理图设计利用 TRX_SW 引脚在 Tx 和 Rx 射频链之间切换。 在我们的情况下、我们希望使用一个额外的前端模块、其中包含 SP2T、以完成工作。 现在、正如我们所理解的、我们将 TRX_SW 视为 NC、并拆分 TX 和 RX 链(只留下带偏置电路的 Tx 链)、并计划使用 GPIO2和 GPIO3来控制 SP2T。 不知我们是否还需要为此目的提供任何其他服务。 希望有人可以帮助或提供一些建议。

谢谢。

元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将参考设计拆分为单独的 RX 和 TX 路径可能如下所示: