This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:将设计从 CC1352R 移至 CC1350

Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1350, CC1352R, LPSTK-CC1352R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1016810/cc1350-moving-design-from-cc1352r-to-cc1350

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1312RCC1352RLPSTK-CC1352RCC1310

您好!

这是 Mario。 我们目前正在根据现有的微控制器库存调整我们的设计、并且由于没有库存、我们被迫更换 CC1352R。 由于 CC1312R 的库存也非常有限、我们决定改用 CC1350 (实际上、我们只需要低于1GHz、不需要 BLE)。 我们使用 LPSTK-CC1352R 的设计文件作为参考。 我们的问题是:为了使设计工作、需要在布局中进行哪些更改? 我们注意到了几个可能的变化:

1) 1)晶体需要更 改为 CC1350至24MHz、而不是48MHz (CC1352R)。

2) 2)而 CC1352R 有4个射频引脚、CC1350只有2个引脚。 由于我们不打算使用 BLE、我们能否简单地将 RF_N 和 RF_P 引脚连接到 LPSTK-CC1352R 设计中使用的平衡-非平衡变压器滤波器的输入? 保持 BLE 输入未连接

3) 3)另一个问题:如果我们使用 CC1312R、我们不需要对任何内容进行正确的更改? 嗯、只是保持未连接 LPSTK-CC1352R 设计中平衡-非平衡变压器滤波器的 BLE 输入可能就足够了。

此致、

Mario

e2e.ti.com/.../MCU071A_5F00_LPSTK_2D00_CC1352R_5F00_Schematic.pdfe2e.ti.com/.../LAUNCHXL_2D00_CC1350EU_5F00_1_5F00_3_5F00_0_5F00_Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只想在低于1GHz 上使用 CC1350、请使用 CC1310参考设计作为起点。 本迁移指南: https://www.ti.com/lit/pdf/swra587 指明了必须从 CC13x0更改为基于 CC13x2的 PCB 的内容。  

    [引用 userid="436844" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1016810/cc1350-moving-design-from-cc1352r-to-cc1350 "]晶体需要更 改为24MHz 而不是48MHz (CC1352R)。[/quot]

    正确。

    由于 CC1352R 比 CC1350/ CC1310更昂贵、我假设您首先需要转到 CC1352R。 应用是否适合更小的闪存?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter:

    感谢您的回答。 最后、我们使用的是 CC1312R、因为我们可以使用相同的固件、并且它具有相同的处理器、SRAM 等 CC1352R。 但是、我不确定 RF 部件、我认为我们需要更改平衡-非平衡变压器滤波器、因为用于 CC1352R 的滤波器具有 BLE 输入、如果未连接、可能会出现一些与端口不对称相关的问题?

    我们认为替代产品是 0850BM14E0016 ,所以我们的想法是更换滤波器,然后我们只需要将其输出连接到直流耦合电容器和天线。 您能否确认这是否是正确的方法?

    我还在其他一些文章中看到、离散选项在 远距离范围内更好、差异是否真的很大? 我们面向远距离应用。

    谢谢、此致、

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 https://www.ti.com/lit/pdf/swra640中的 IPC 一章、 了解您可以将哪个 IPC 与哪个器件配合使用。 我将更改 IPC 以确保您使用所有端口。  

    使用 IPC 通常会比分立式设计提供的范围更小略低的性能。 介绍 IPC 的应用手册概述了性能、可与数据表编号进行比较。  https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR 可用于计算范围内的估计差值。 如果您的现有设计使用 IPC、那么如果您改用分立式组件、您可以在 CC1312R 设计上获得稍好的性能、这取决于电流性能是否足够好。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter:

    谢谢你。 对于使用带 CC1352R 的平衡-非平衡变压器滤波器的我们来说、范围方面的电流性能是可以的。 然后、我们可能还会在 CC1312R 中使用不平衡变压器滤波器选项。

    下面随附了修改后的射频电路原理图。 您能否确认这是否是有效的方法? 或者、我们是否需要添加任何额外的组件?

    谢谢、此致、

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。 似乎您忘记了更改符号上的名称。