您好!
我有一个使用 CC1312R 的定制板。 我使用 TI-RTOS、板上有一个 MEMS (BMA400)。 软件的工作方式如下:
为 MCU 加电。
读取 MEMS 数据。
读取温度数据。
通过 RF 发送数据。
配置唤醒引脚并进入关断模式。
除了一件事、它按预期工作。 我在为电路板加电时无法读取 MEMS 数据。 我可以通过射频发送数据、但 MEMS 数据全部为零、发送温度数据。
在调试时、我还可以发送 MEMS 和温度数据。 但是、正如您所知、我只能看到一次、当 MCU 进入关断模式时、我无法再进行调试。 这就是为什么我在读取 MEMS 数据时看不到正在发生或未发生的情况。 问题出在哪呢?