This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:定制设计在低于1GHz 频带上无法通信

Guru**** 2560270 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1014823/cc1352r-custom-design-not-communicating-on-sub-1-ghz-band

器件型号:CC1352R

大家好、我叫 Matias Lao。

我们已经使用 CC1352 IC 构建了定制板。 在 PCBA 设计验证测试(DVT)期间、我们使用2.4GHz 频带运行应用、运行正常。 但是、我们无法在900MHz 频段上进行通信。

连接到频谱分析仪时、我们测量了匹配网络和平衡-非平衡变压器滤波器 IC (PN 0900PC15A0036 - Johanson Technology)低于1GHz 的不平衡输出上的 Tx 输出功率。 使用两个 LPSTK-CC1352R 测试相同的设置和应用正常工作。

我要附上射频电路和 PCB 布局的原理图。

如果您能查看并提供任何见解、让器件在此频段上工作、我将不胜感激。

在高级方面、谢谢您、

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_AMPT_5F00_Gen3_5F00_CU_5F00_Alpha_5F00_RF.PDFe2e.ti.com/.../BOM_5F00_AMPT_5F00_Gen3_5F00_CU_5F00_Alpha_5F00_RF.xlsxe2e.ti.com/.../StackUp_5F00_AMPT_5F00_Gen3_5F00_CU_5F00_Alpha_5F00_RF.PDFe2e.ti.com/.../Gerbers_5F00_AMPT_5F00_Gen3_5F00_CU_5F00_Alpha_5F00_RF.zipe2e.ti.com/.../DrillDrw_5F00_AMPT_5F00_Gen3_5F00_CU_5F00_Alpha_5F00_RF.PDFMatiasLAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Matias。  

    您测试的输出功率是多少? 您在测试时在频谱分析仪上看到了什么? 您是否针对 LPSTK 或类似电路板测试了电路板? 您能否测量从电路板传输的载波的频率偏移?  

    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    素食者好、感谢您的回答。 我一直在测试、但我没有看到您的答案。

    Fortunatelly、我现在让 CC1352在我们的定制板中的低于1GHz 频带上进行通信。 该问题与48MHz 晶体有关。 结果是、负载电容器安装在 PCB 上、并且为振荡器引脚配置了内部 CC1352电容器。

    移除外部负载电容器后、器件开始通信。

    谢谢、

    Matias