This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:评估 RSSI

Guru**** 2501165 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1016394/cc1201-evaluation-rssi

器件型号:CC1201
主题中讨论的其他器件: CC1200

大家好、

在理解 CC1201的寄存器 RSSI0和 RSSI1时遇到问题。

信号强度应以 dB 为单位、范围为-128至+127dB。 在我们的应用中(使用我们自己的硬件)、我们尚未看到任何负 RSSI 值。 如果这些值接近0、则连接更有可能完全断开。

RSSI1的值是有符号值还是提供了偏移值?

此致、
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    RSSI 是一个12位二进制补码数、分辨率为0.0625dB、因此范围为-128至127dBm、如用户指南中所述。

    为了获得一个正确的 RSSI 值、一个经校准的 RSSI 偏移值应该被加入到由 RSSI[11:0]给出的值中(RSSI 偏移将为一个负数)。

    在我们的 EMS 上(至少对于 CC1200、我没有可用的 CC1201)、此偏移量的测量值为-99。

    从 RSSI1读取示例0x1F (1dB 分辨率)意味着 RSSI 为31 +(-99)=- 68dBm。

    Siri