This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如何添加循环

Guru**** 2549390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1015523/cc1352r-how-to-add-loops

器件型号:CC1352R

在 Collector_2_4G_CC1352R1_LAUNCHXL_TIRTOS_CCS 项目中、我在 TeraTerm 中收集的温度值会在 Device Status 的最后一行中不断刷新。  我需要打印每行设备状态、而不是将其刷新到原始位置。  如何修改 csf.c?

您能告诉我我们应该向哪些函数添加循环吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将指派一个人员对此进行研究。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    CUI 本身不支持您正在寻找的功能、它具有定义的 maxStatusLines。  要执行您想要实现的目标、最好使用 CUI 作为参考、但直接调用 带有 ASCII LF/NL 字符的 SystemP_snprintf、以便在每个温度输出端开始新的行。

    此致、
    Ryan