我们使用 CC1101来接收射频信号(433MHz、OOK)、但有时有一个单元无法正确响应、我们通过监控 GDO0获得了数据、发现当发生错误时、该单元上的数据与其他单元上的数据大不相同、请参阅图片
每个通道用于一个单元、目前总共有10个单元接收相同的射频信号、您可以看到通道7的数据不同。
在 其他器件上有时也发生了相同的错误、我们需要了解导致该错误的原因是什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
射频信号不会饱和。
请查看下面的另一张图片、该错误发生在通道5上
我们使用我们的专用协议、CC1101只是解码 OOK 信号、它基本上不会生成任何其他逻辑电平。
因此、我们无法理解为什么 GDO1输出的数据与射频信号不同?
在测试过程中、我们逐个测试6个不同的射频数据包、每个数据包将以36ms 的间隔重复、持续5秒、很奇怪、有时 一个射频数据包发生错误时、会定期在该数据包上重复。