This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:使用 SmartRF Studio 测试定制板

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RB, CC2652R7, CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1128771/cc2652r7-testing-custom-board-using-smartrf-studio

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他部件:LP-CC2652RBCC2652RB

您好!

我一直在尝试使用 MCU CC2652R7测试我的定制板。 我在 LP-CC2652RB 开发板上使用 XDS110调试器。 首先、我在刷写 MCU 时遇到了一些问题。 然后、降低 TCLK 频率可以解决我的问题、MCU 可以刷新到4MHz TCLK 频率。 如果值高于4Mhz、我无法刷写 MCU。  

现在、我想在我的定制板上测试射频功能。 SmartRF Studio 可以检测到我的 MCU、但在我尝试连接时会给出附加的错误。 我还尝试使用同一调试器连接另一个 LaunchPad、没有 问题。  

如果有人能提供帮助,我将不胜感激。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Metehan、

    刷写映像后、您是否断开了软件编程工具的连接?  在尝试连接 Smart RF Studio 时、任何其他工具都不得访问 XDS110、这一点很重要。  请注意、无需固件即可将 SmartRF Studio 与 SimpleLink 器件配合使用、因为即使是空白器件也可以使用此软件运行。  请尝试断开并重新连接您的硬件、以验证是否未以其他方式访问 XDS110。

    接下来、请确保  LP-CC2652RB 跳线与板载 CC2652RB 器件完全断开、以便正确连接到外部 CC2652R7。  您可以查看  LaunchPad 入门指南的使用 LaunchPad 对外部器件进行调试和编程部分

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、我在尝试连接 SmartRF 之前断开所有其他工具的连接。 我还尝试了断开连接和重新连接、正如您所说的那样。  


    LP-CC2652RB 上的所有跳线均已断开连接。 我尝试使用 XDS110为定制板供电、并使用外部电源供电(在这两种情况下都在相关位置连接了电源跳线)、但它没有解决我的问题。

    我甚至尝试了最新版本的 SmartRF Studio、但仍然没有连接。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您运行这些测试。  以下是一些相关的 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1034116 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/997769 

    这可能是 JTAG 不稳定问题、应通过硬件解决。  您可以将设计提交 至 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以供进一步审阅。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    正如您所说、 我们提交了我们的设计并在寻找 TI 的新闻。 感谢您的关注。

    此致、

    Metehan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Metehan、

    我将完成您请求的原理图和布局审核。

    就 JTAG 部分而言、我没有看到会导致上述连接问题的任何特定问题。 但是、要进行双次检查的项目是:

    • 验证电路板与 XDS110电路板之间的接地连接。 如果没有良好的接地连接、则通信将受到影响
    • 在两个电路板之间尽可能使用最短的接线长度
    • 为了提高抗噪性能、可能需要在 JTAG 线路上添加上拉电阻器

    我将通过电子邮件跟进有关原理图和布局的其他评论。

    此致、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jake 和 Ryan、

    我们检查了您通过电子邮件发送的硬件设计审查报告  

    [引用 userid="231083" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1128771/cc2652r7-testing-custom-board-using-smartrf-studio/4205623 #4205623"]使用两块板之间尽可能最短的布线长度

    尝试您建议的此解决方案对 JTAG 接口非常有益。 我们现在能够将板刷写至高达10MHz 的 TCLK 频率。 我认为 JTAG 问题已经解决。  

    但对于射频部件、我们仍然无法连接 SmartRF Studio (此帖子顶部出现相同的错误)。 我们还尝试 了 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK (6.10.00.29)中的 RfPacketTx 示例、但代码卡在 RF_runCmd 中。  我想发生这种情况是因为射频内核没有响应。


    另一方面、我们尝试了 OSCHF_DebugGetCrystalAmplitude 和 OSCHF_DebugGetExpectedAverageCrystalAmplitude 函数。  OSCHF_DebugGetCrystalAmplitude 返回0 、 OSCHF_DebugGetExpectedAverageCrystalAmplitude 返回465。  

    我们检查了48MHz 振荡器、甚至用新的振荡器替换了它。 我们使用的振荡器的器件型号是 Kyocera CX2016DB48000C0FPC1。 我认为它满足 MCU 数据表中的要求。  

    您是否有关于这些信息的建议以使 SmartRF Studio 正常工作?  

    此致、  

    Metehan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Metehan、

    请查看您用于48MHz 晶体的封装。 我返回查看了您发送的文件、看起来与数据表规格相比、占用空间是镜像的。 当"底视图"和"顶视图"在脚本布局中混在一起时、可能会发生这种情况。

    -Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    是的、已镜像封装。 我们设法正确焊接晶振、现在它可以工作、并且我们能够使用 SmartRF 和示例代码进行通信。

    非常感谢您的帮助。  


    此致、

    Metehan