This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低于1GHz 论坛

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1135356/sub-1-ghz-forum

器件型号:LAUNCHXL-CC13-90

你(们)好  

我正在开发基于您的参考板 LANCHXL-CC13-90解决方案的产品。

使用频谱分析仪检查电路板时, 谐波杂散会以4MHz 的间隔出现

在韩国,退休规范如下(韩国规范 似乎比美国/欧盟严格得多 )

因此、我检查了您的参考板、结果与我的测试板相同

参考板还具有相同的谐波杂散,间距为4MHz (请参阅所附图像)

在逐行扫描图像中、我还使用适当的940MHz BPF 测试940MHz 频带

如何减少或消除这些谐波杂散? 它是否与 PLL 或 VCO 相关,由混频器 PAM 的非线性引起?

请您回复

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您测试的输出功率级别是多少?

    根据韩国法规,包括天线增益在内的输出功率不应超过10dBm 是否正确? 即、在增益为4dBi 且经过精心调优的单极天线条件下、传导输出功率典型值为5dBm。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的反馈。

    我正在开发一款使用940~944MHz 频带的产品  

    我们的最大目标功率约为23dBm (低于200mW),传导输出功率约为20dBm,天线增益为1dBi  

     如果传导输出功率超过大约10dBm、则会出现这些谐波杂散

    如果我降低传导输出功率、谐波杂散电平也会降低  

    根据韩国法规规范、

    我们可以使用高达200mW (约23dBm)的最大输出功率,  

    此带外杂散测试是在传导输出功率设置(整个天线不是辐射功率)下执行的。  

    您可以看到附加的图像文件、 中心频率为941MHz   

    3点(M2、M3、M4)的谐波杂散是一个关键问题,因为其位置在949~962MHz (韩国规格)以内  

    是否可以删除或转换到其他频率?  

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该法规是否基于窄带要求?

    您的数据速率和 Rx 带宽设置是什么?

    如有可能、请分享监管文件。

    谢谢、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的器件使用50kbps、2GFSK、25kHz 偏差  

    我还使用相同的设置测试了 TI 参考板。

    以下是韩国法规文档  

    没有英文文档,很抱歉用谷歌翻译

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../8358.The-technical-standards-for-radio-equipment-for-USN-that-use-radio-waves-in-the-940.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供翻译后的文档。

     718-915MHz 和949.3-962MHz 在23dBm 下以940MHz 的频率进行传输时、平均-76dBm 的要求非常苛刻、而且由于100dB 的动态功率窗口、因此也很难测量。

    我认为、当 Tx 导通而 Tx 关断时、必须在特定的时间范围内测量平均功率。 这通常用于占空比平均超过100ms 窗口的 FCC 市场。 例如、一个具有以下结构的50kbps 数据包:

    数据包结构[字节]    
    序言 4. 字节
    同步 4. 字节
    长度 4. 字节
    地址 4. 字节
    CRC 4. 字节
    数据速率 50.00美元 kbit/s

    Tx_ON 时间为17ms。 这意味着对于100ms 的窗口、根据 FCC 占空比规则、谐波要求可放宽至15dB。

    请仔细检查平均功耗的测量方法。  

    此致、

      Richard