This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-868-930:CC1200EMK-868-930 Tx 和 Rx 通信

Guru**** 2573855 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200EMK-868-930, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1135409/cc1200emk-868-930-cc1200emk-868-930-tx-and-rx-communication

器件型号:CC1200EMK-868-930
主题中讨论的其他器件: CC1200

您好!

我有2 个 CC1200EMK-868-930,我已经将 CC1200EMK-868-930连接到 EM 适配器 Booster Pack,并且两个设置都连接到 CC 调试器(CC1200EMK-868-930 --> EM 适配器--> >CC 调试器--> Smart RF Studio)

我在 Windows PC 中安装了 Smart RF Studio 7。

我能够在 Smart RF Studio 中检测两种设置

Tx 和 Rx 都以相同的配置运行。  

当我尝试与两台设备通信时、智能射频工作室中的 Help (帮助)会继续发送和继续接收、接收器节点中不会继续接收数据包。

如果我缺少一些东西、请告诉我们。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahipal、

    继续 Tx 和继续 Rx 不用于发送或接收任何数据包、它仅用于发送连续波/信号(连续 TX)并持续测量 RX 功率(连续 RX)。 如果要发送和接收数据包、则需要使用数据包 TX 和数据包 RX。  

    对于"接收器节点中未发生持续数据包接收"、您的意思是什么? 您是否无法开始测试、或者您是否未看到预期的结果?

    谢谢、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolaj、

    没有结果。

    我也使用了数据包发送和数据包接收。 但结果相同、没有数据包传输或接收  

    我使用 CC1312 Launchpad 尝试了相同的设置、CC1312中发生了数据包传输和数据包接收。

    谢谢  

    马哈皮尔·拉索德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 CC1200上使用哪种设置? 如果您使用的是使用窄 RX BW 的默认设置、则可能是频率偏移问题。