This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:哪款 LDO 最适合3.6V ER26500电池

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1137836/cc1350-which-ldo-best-for-3-6v-er26500-battery

器件型号:CC1350

各位专家:

目前我正在使用 CC1350、您知道 CC1350具有宽工作电源范围、因此请建议 使用3.6V ER26500电池作为 cc1350和其他温度传感器(如 si7021)的最佳方法...

此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 CC1350中内置了直流/直流稳压器、因此无需 LDO 即可实现最佳效率。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢快速响应、请告诉我如何将其用于其他传感器输入电源。

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为 CC1350内置的直流/直流转换器仅用于无线 MCU 本身、否则传感器可能会干扰射频性能。

    谢谢、

     Richard