This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:在运行时检索 Launchpad 模型

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1137709/cc1352p-retrieve-the-launchpad-model-at-runtime

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我在多个 Launchpad 模型(两个 CC1352P-2以及更多的 CC1352P1)上运行应用程序。 由于我通常希望实现最大 TX 功率、因此我目前包含了一个预处理器标志、以在专有模式下启用20dBm 输出功率、因此我在启用此标志的情况下对 CC1352P-2板进行闪存、而对于其他板、我禁用此标志。 更好的解决方案显然是决定软件运行在哪个电路板上的运行时间并决定初始化我可以设置的 TX 功率。

那么 、在运行时是否有任何方法可以重新接收 LaunchPad 模型? 如果是、我可以在哪里找到它?

如果情况有所不同、我将 TI-RTOS 7与 CC13xx CC26xx SDK 版本6.10.0.29和 SysConfig 1.12.0搭配使用。

提前感谢您。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    CC1352P 器件无法在运行时检索 LaunchPad 模型。

    PC 主机能够执行此操作、因为它使用的是 XDS110的序列号、但 Launchpad 上的 CC1352P 器件无法读取此序列号。

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、好的。 这就是为什么我找不到任何有关这方面的信息。 谢谢你。