This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310 + PA SKY66115测试问题

Guru**** 2575915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1136863/cc1310-cc1310-pa-sky66115-test-problem

器件型号:CC1310

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

问题1:测试电流使用3.3V 电源、参数参考文件 SWRA528.pdf 更改为3.20x1CC7、3.3V 电源电流为38mA、最大发射电流为125mA、与文档不同。

问题2. 发送器板采用 CC1310 +PA 设计参数请参考528.pdf 至3.20x1CC7、接收器板采用 CC1310演示设计、测试频带433.92032MHZ 625 LLR 接收器板使用 SmartRF 7测试、有9671测试结果、包括接收到 OK 9224、接收到不正常231、分组差错率为2.4%。 误包率相对较高。 造成这种情况的原因是什么? 您是否参考文档

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能 更清楚地阐述您的问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1 .Look  SWRA528.pdf   设为3.20  SET  0x1CC7   ,高电流  

    Q2,RF 误差率   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是否在功率设置为0x1CC7的情况下测量125mA?

    您是否有50欧姆电阻连接到 SMA 或天线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:问题已解决。、

    • 原因是 SKY66115 P16 P15连接到 VCC、从而产生高电流

    Q2:RF  误差率  ,

    • 它应该与 PA 无关、而是与 CRC 相关

      谢谢!