This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:Wi-SUN 无线更新支持和其他问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1137034/lp-cc1312r7-wi-sun-over-the-air-update-support-and-other-questions

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7CC1312R7

大家好、我目前正在使用 Wi-SUN 处理一些应用、我想知道是否有对 OAD 支持何时发布的估计。

此外、我还阅读了有关 TI Wi-SUN 堆栈的文档、其中仅在25个节点上对网络进行了测试(在软件产品简介的第10节中)。 是否有计划对具有100多个节点的大型网络进行正式测试?

我们的主要目标是使用实际应用测试网络的效率。 了解堆栈是否能够处理至少300个节点非常重要。

感谢你能抽出时间

Thiago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Thiago、

    我已将您的问题分配给一位专家、该专家应能在下周回复您。

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thiago、

    我们已对100个节点执行了测试。 CC1352P7或 CC1312R7的边界路由器示例最多支持100个节点。 这种限制是由于器件上的存储器有限。

    OAD 功能预计将在明年1月左右推出。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    即使单个边界路由器可以支持多达100个节点、我们仍然应该能够通过添加更多边界路由器来扩展网状网络、对吧? (软件产品简介表7.2)。

    感谢 OAD 的回答。

    此致、

    Thiago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thiago、

    是的、应该可以使用更多边界路由器扩展网状网络、但 Wi-SUN 堆栈本身不提供此回程连接、需要由用户维护。

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thiago、

    为了进一步阐明上述答案、在此架构中、每个边界路由器都有自己的路由表和网状网络。 如上所述、边界路由器之间的连接由用户的应用程序维护、而不是 wisun 堆栈。  

    此致、

    SID