This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:外部与使用 Smart RF Studio 相比、存在奇怪的射频行为

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1137921/cc1352p-strange-rf-behavior-when-outside-versus-using-smart-rf-studio

器件型号:CC1352P

您好!

我们正在使用 CC1352P 进行一个项目。 我们的软件基于传感器/收集器/协处理器802.15.4堆栈示例,我们遇到了一个有趣的问题。 我们目前有两个定制板、一个板加载传感器代码、另一个板加载协处理器代码。 收集器代码在连接到协处理器板的 Linux 计算机上运行。 我们在外面进行了一些距离测试、在150英尺处、我们无法使用装有802.15.4堆栈软件的定制板将传感器连接到网络。 但是、当我们在同一范围内移动时、我们能够连接到网络并以100%的成功率来回发送数据包。 我们认为这是由外部存在但内部不存在的噪声问题造成的。  

 然后、我们使用 Smart RF Studio 执行了相同的测试、以控制射频通信、而不是我们正在使用的实际项目。 我们在 RF Studio 中使用了此设置:

通过使用此功能,我们在150英尺范围的外部通信没有问题,因此我们相信这不是硬件问题。 (我们已使用射频工作室在~1700英尺处成功进行了测试。) 我们已经将项目的最低级别射频设置与 Smart RF Studio 的输出进行了比较,并且设置匹配,因此我们对看到这种行为的原因感到很损失。

  • 您对导致此行为的原因有什么了解吗?
  • 是否有我们需要设置的.syscfg 文件中没有的设置,或者是否有射频 Studio 正在执行的某些不可见的操作?
    • 两者都使用相同的白光,两种都不使用信道跳频(除非 RF Studio 这样做并且隐藏在后台)