您好!
我们正在使用 CC1352P 进行一个项目。 我们的软件基于传感器/收集器/协处理器802.15.4堆栈示例,我们遇到了一个有趣的问题。 我们目前有两个定制板、一个板加载传感器代码、另一个板加载协处理器代码。 收集器代码在连接到协处理器板的 Linux 计算机上运行。 我们在外面进行了一些距离测试、在150英尺处、我们无法使用装有802.15.4堆栈软件的定制板将传感器连接到网络。 但是、当我们在同一范围内移动时、我们能够连接到网络并以100%的成功率来回发送数据包。 我们认为这是由外部存在但内部不存在的噪声问题造成的。
然后、我们使用 Smart RF Studio 执行了相同的测试、以控制射频通信、而不是我们正在使用的实际项目。 我们在 RF Studio 中使用了此设置:

通过使用此功能,我们在150英尺范围的外部通信没有问题,因此我们相信这不是硬件问题。 (我们已使用射频工作室在~1700英尺处成功进行了测试。) 我们已经将项目的最低级别射频设置与 Smart RF Studio 的输出进行了比较,并且设置匹配,因此我们对看到这种行为的原因感到很损失。
- 您对导致此行为的原因有什么了解吗?
- 是否有我们需要设置的.syscfg 文件中没有的设置,或者是否有射频 Studio 正在执行的某些不可见的操作?
- 两者都使用相同的白光,两种都不使用信道跳频(除非 RF Studio 这样做并且隐藏在后台)