This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何在收集器和传感器示例中将项目文件路径从 SDK 更改为工作区

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1137815/cc1352p-how-can-i-change-the-project-files-path-from-sdk-to-my-workspace-in-collector-and-sensor-examples

器件型号:CC1352P

我从 Resource Explorer 导入 collector_CC1352P1_LACUNCHXL_tirtos7_climang。

我在工作区中看不到一些源文件和头文件。 当我更改文件并从资源管理器导入同一项目时、我无法导入默认项目、因为已更改项目的文件。

我想将项目上传到无法在工作区中获取 SORUce 文件的任何位置、因为它们位于 SDK 中。 如何将文件 SDK 路径添加到工作区?

SDK 版本为6.20.00.29。

CCS 版本为12.0.00009。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mucahit、  

    默认设置是直接从 SDK 链接文件。  

    但是、我们可以更改此设置并将文件复制到工作区中。 为此、需要修改示例的 projectspec 文件。  

    它位于路径:[SDK 路径]\examples\rtos\CC1312R1_LAUNCHXL\ti154stack\collector\tirtos7\tirang 中

    将  action="link"修改为 action="copy"、以在工作区中找到所需的所有文件。  

    此致、

    SID