This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:适用于 TI 15.4堆栈且符合 FCC 标准的选项

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1029001/cc1352r-fcc-compliant-option-for-ti-15-4-stack

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

本主题中所述、使用 TI 15.4堆栈符合 FCC 标准的选项有哪些?

TI  15.4堆栈中是否会提供上述 WB-DSSS?  我们需要使用15.4堆栈的信标模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以将输出功率降低至0dBm 或使用跳频模式。 WB-DSSS 将于稍后推出。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    您有什么想法吗? 我们现在是否有办法获得它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有日期、但我会尽快做我能得到的事情。 希望在4Q21 SDK 中。 从技术上讲、可以从 SmartRF Studio 导出 WB-DSSS PHY 设置并将其导入到软件项目中、但我们没有相关指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    谢谢、 因此我必须覆盖 SysConfig 设置、然后使用 SmartRF Studio 的导出值。 好的、我会尝试这个并告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我很难让 WB-DSSS 正常工作。 首先、我在 SysConfig 中排除了 ti_radio_config、并将文件复制到项目中的另一个位置。 然后、我将该文件中的50kbps 设置 替换为从 SmartRF Studio 导出的 WB-DSSS 值。 我对协处理器工程也执行了相同的操作、两个工程都成功构建并运行、没有错误。 但是、我无法使器件再连接到网关。

    那么 、您是否有任何关于我们如何继续的建议?

    谢谢、

    Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marijn、  

    Marie 将在另一个 E2E 主题中跟进您的问题。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我已经找到了问题。 当器件位于 SDK5.20时、我们的网关协处理器仍在 SDK5.10版本上。 虽然这不是 AFAIK 的问题、但是在我将协处理器升级到5.20之后、它能够连接。 这也可以从另一个方面重现。