This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1101

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1027367/cc1310-cc1101

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1101

在 CC1310中使用专有无线电模式匹配 CC1101通信配置

目前、我正在尝试匹配 CC1101的以下配置:

频率:865.3mhz
数据速率:250kbaud
调制:MSK
偏差:0
通道带宽:200kHz
RX 滤波器带宽:541kHz

连接下面 CC1101的 RF Studio 配置。

我无法在 CC1101和 cc1310之间进行通信。我在 cc1310中配置了 CC1101的现有设置。下面是我拥有的设置(当然、当前不起作用):

// CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP

//针对所有频段的专有模式无线电设置命令

RFC_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t RF_cmdPropRadioDivSetup =

.commandNo = 0x3807、

.status = 0x0000、

.pNextOp = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx

.StartTime = 0x00000000、

.startTrigger.triggerType = 0x0、

.startTrigger.bEnaCmd = 0x0、

.startTrigger.triggerNo = 0x0、

.startTrigger.PastTrig = 0x0、

.condition.rule = 0x1、

.condition.nSkip = 0x0、

modulation .modType = 0x1、

.modulation.deviation = 0x1FB、

symbolRate.prescale = 0xF、

symbolRate.rateWord = 0x8000、

.symbolRate.decimMode = 0x0、

.rxBw = 0x24、

.PreambBytes = 0x4、

.Conf.前置 放大器模式= 0x0、

.formatConf.nSwBits = 0x20、

.formatConf.bBitVersal = 0x0、

.formatConf.bMsbFirst = 0x1、

formatConf.fecMode = 0x0、

formatConf.whitenMode = 0x0、

.config.frontEndMode = 0x0、

config.biasMode = 0x1、

config.analogCfgMode = 0x0、

config.bNoFsPowerUp = 0x0、

TxPower = 0xAB3F、

.pRegOverride = pOverrides、

.centerFreq = 0x0361、

.intFreq = 0x8000、

.loDivider = 0x05

};

// CMD_FS

//频率合成器编程命令

RFC_CMD_FS_t RF_cmdF =

.commandNo = 0x0803、

.status = 0x0000、

.pNextOp = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx

.StartTime = 0x00000000、

.startTrigger.triggerType = 0x0、

.startTrigger.bEnaCmd = 0x0、

.startTrigger.triggerNo = 0x0、

.startTrigger.PastTrig = 0x0、

.condition.rule = 0x1、

.condition.nSkip = 0x0、

.frequency = 0x0361、

fractFreq = 0x0000、

synthConf.bTxMode = 0x0、

.synthConf.refFreq = 0x0、

.__dummy0 = 0x00、

.__dummy1 = 0x00、

.__dummy2=0x00,

.__dummy3=0x0000

};

// CMD_PROP_RX

//专有模式接收命令

RFC_CMD_PROP_RX_t RF_cmdPropRx =

.commandNo = 0x3802、

.status = 0x0000、

.pNextOp = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx

.StartTime = 0x00000000、

.startTrigger.triggerType = 0x0、

.startTrigger.bEnaCmd = 0x0、

.startTrigger.triggerNo = 0x0、

.startTrigger.PastTrig = 0x0、

.condition.rule = 0x1、

.condition.nSkip = 0x0、

.pktConf.bFsOff = 0x0、

.pktConf.bRepeatOk = 0x0、

.pktConf.bRepeatNok = 0x0、

.pktConf.bUseCrc = 0x1、

.pktConf.bVarLen = 0x1、

.pktConf.bChkAddress = 0x0、

.pktConf.endType = 0x0、

.pktConf.filterOp = 0x0、

rxConf.bAutoFlushIgnored = 0x0、

rxConf.bAutoFlushCrcErr = 0x0、

rxConf.bIncludeHdr = 0x1、

rxConf.bIncludeCrc = 0x0、

rxConf.bAppendRssi = 0x0、

rxConf.bAppendTimestamp = 0x0、

rxConf.bAppendStatus = 0x1、

syncdWord = 0xD391D391、

.maxPktLen = 0x80、

.address0 = 0xAA、

.address1 = 0xBB、

endTrigger.triggerType = 0x1、

.endTrigger.bEnaCmd = 0x0、

.endTrigger.triggerNo = 0x0、

.endTrigger.PastTrig = 0x0、

.EndTime = 0x00000000、

.pQueue = 0、//插入适用的指针:(dataQueue_t*)&xxx

.pOutput = 0 //插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx

};

// CMD_PROP_TX

//专有模式发送命令

RFC_CMD_PROP_TX_t RF_cmdPropTx =

.commandNo = 0x3801、

.status = 0x0000、

.pNextOp = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx

.StartTime = 0x00000000、

.startTrigger.triggerType = 0x0、

.startTrigger.bEnaCmd = 0x0、

.startTrigger.triggerNo = 0x0、

.startTrigger.PastTrig = 0x0、

.condition.rule = 0x1、

.condition.nSkip = 0x0、

.pktConf.bFsOff = 0x0、

.pktConf.bUseCrc = 0x1、

.pktConf.bVarLen = 0x1、

.pktLen = 0x14、

syncdWord = 0xD391D391、

.pPKT = 0 //插入适用的指针:(UINT8_t*)&xxx

};

我尝试将数据从 CC1101  模块发送到 CC1310模块、但 无法进行通信。 我可能会犯什么错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否要使用 MSK 或2GFSK 调制?

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 rply。 MSK 调制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您的 SmartRF Studio 设置显示2-GFSK。 必须更改为 MSK。 MSK 与调制指数= 0.5的 GFSK 类似。 这意味着您需要对250kbps 使用62.5kHz 偏差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1101已在产品中使用、工作正常。我需要与 CC1101通信、并使用 cc1310。您在 CC1101中看到的设置不想更改、因为它位于字段中。我要配置 cc1310以便能够进行通信。请建议进行一些更改 设置中、以便我可以实现通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请向我们发送您正在使用的 CC1101设置。 SmartRF Studio 的屏幕截图显示了2-GFSK。 我能够使用屏幕截图中显示的设置在 CC1101和 CC1310之间建立链接。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我共享的屏幕截图是正确的。 我们使用的是 GFSK。 它不是 MSK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下显示 CC1310和 CC1101之间链接的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了此设置、但无法在两个板之间建立通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 TI 开发板还是定制板? 您是否验证了所用电路板的频率偏移 是否匹配?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1101是定制板、CC1310是评估板(smartRF06评估板)。我们也不使用频率偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在两个电路板中使用相同的精确晶体和精确频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您在 CC1101上使用26MHz 振荡器、在 CC1310上使用24MHz xtal? CC1101不支持使用24MHz 晶体。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 您的假设是正确的。26MHz 振荡器为 CC1101侧、CC1310使用24MHz 晶体。 如何验证 电路板的频率偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在器件传输载波时使用频谱分析仪测量频率。

    Simon   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何其他方法可以确定这两块板之间的频率偏移?如果频谱分析仪是唯一观察这种偏移的方法、请在我不熟悉此环境时分享有关如何执行该操作的知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有一个便宜的替代方案 :https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/17252/lprf-spectrum-indicator 、但它不会像频谱分析仪那样为您提供精确的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的两个电路板频率偏移中、我们都在使用0khz。我也在频谱分析仪中检查过它。 我们在频谱分析仪中有一个设置频率偏移的选项。我认为您将讨论设置频率偏移。 如果是、请说明如何在当前设置中进行设置以完成通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在设置偏移频率之前、您需要测量并找出确切电路板的偏移频率。  

    您是否有 CC1101EM 可用于测试您是否能够在 Studio 中与 CC1310连接? 您能否发送您正在使用的 CC1101和 CC1310设置(文件->在 SmartRF Studio 中保存配置)?

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您为 CC1310建议的设置是什么我正在使用它,但我没有 CC1101 EB。我有一个定制板。您能建议偏移。 我将在下面附加 cfg 文件。

    <dcpanelconfiguration>
    <Devicename>CC1101</Devicename>
    <Description>Saved configuration data</Description>
    <registersettings>
    <Register>
    <Name>ADDR</Name>
    <Value>0x01</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>AGCCTRL0</Name>
    <Value>0xb0</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>AGCCTRL1</Name>
    <Value>0x00</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>AGCCTRL2</Name>
    <Value>0xc7</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>BSCFG</Name>
    <Value>0x1c</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>DEVIATN</Name>
    <Value>0x52</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>FIFOTHR</Name>
    <Value>0x0e</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>FOCCFG</Name>
    <Value>0x1d</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>FREND1</Name>
    <Value>0xb6</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>FREQ0</Name>
    <Value>0xc4</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>FREQ1</Name>
    <Value>0x4e</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>FREQ2</Name>
    <Value>0x21</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>FSCAL0</Name>
    <Value>0x1f</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>FSCAL1</Name>
    <Value>0x00</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>FSCAL2</Name>
    <Value>0x2a</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>FSCAL3</Name>
    <Value>0xea</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>FSCTRL1</Name>
    <Value>0x0c</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>IOCFG0</Name>
    <Value>0x06</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>IOCFG2</Name>
    <Value>0x41</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>MCSM0</Name>
    <Value>0x10</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>MCSM1</Name>
    <Value>0x00</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>MDMCFG2</Name>
    <Value>0x13</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>MDMCFG3</Name>
    <Value>0x3b</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>MDMCFG4</Name>
    <Value>0x2d</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>PA_TABLE0</Name>
    <Value>0x50</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>PKTCTRL0</Name>
    <Value>0x05</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>RCCTRL1</Name>
    <Value>0x00</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>TEST0</Name>
    <Value>0x09</Value>
    </Register>
    <Register>
    <Name>WORCTRL</Name>
    <Value>0xfb</Value>
    </Register>
    </registersettings>
    <dcpanel>
    <Property role="44" name="m_chkRegView">2</Property>
    <Property role="44" name="m_chkCmdView">0</Property>
    <Property role="44" name="m_chkRfParameters">2</Property>
    <Property role="46" name="m_cmbUserMode">1</Property>
    <Property role="33" name="m_easyModeSettings">-1</Property>
    <Property role="33" name="m_typicalSettings">-1</Property>
    <Property role="37" name="m_testFuncPanel">2</Property>
    </dcpanel>
    <rfparameters>
    <Property role="46" name="m_cmbFrontends">0</Property>
    <Property role="44" name="m_chkHGMorBYP">2</Property>
    <Property role="46" name="m_cmbEmRevs">-1</Property>
    <Property role="46" name="Xtal Frequency">26.000000</Property>
    </rfparameters>
    <conttx>
    <Property role="45" name="m_rbtModulated">1</Property>
    <Property role="45" name="m_rbtUnmodulated">0</Property>
    <Property role="46" name="m_cmbDataFormat">-1</Property>
    <Property role="44" name="m_chkFreqSweep">0</Property>
    <Property role="44" name="m_chkChanSweep">0</Property>
    </conttx>
    <contrx>
    <Property role="46" name="m_cmbDataFormat">-1</Property>
    <Property role="44" name="m_chkAutoScroll">2</Property>
    </contrx>
    <packettx>
    <Property role="42" name="m_edtPayloadSize">30</Property>
    <Property role="42" name="m_edtPacketCount">100</Property>
    <Property role="42" name="m_edtPacketCountEsy">100</Property>
    <Property role="42" name="m_edtRandomPacketData">
    13 0d 89 0a 1c db ae 32 20 9a 50 ee 40 78 36 fd 12 49 32 f6 9e 7d 49 dc ad 4f 14 f2
    </Property>
    <Property role="42" name="m_edtPacketData"/>
    <Property role="42" name="m_edtAccessAddress"/>
    <Property role="42" name="m_edtDeviceAddress"/>
    <Property role="44" name="m_chkAddSeqNbr">2</Property>
    <Property role="44" name="m_chkInfinite">0</Property>
    <Property role="44" name="m_chkInfiniteEsy">0</Property>
    <Property role="45" name="m_rbtRandom">1</Property>
    <Property role="45" name="m_rbtText">0</Property>
    <Property role="45" name="m_rbtHex">0</Property>
    <Property role="44" name="m_chkAdvanced">0</Property>
    </packettx>
    <packetrx>
    <Property role="42" name="m_edtPacketCount">100</Property>
    <Property role="42" name="m_edtPacketCountEsy">100</Property>
    <Property role="42" name="m_edtAccessAddress"/>
    <Property role="44" name="m_chkInfinite">0</Property>
    <Property role="44" name="m_chkInfiniteEsy">0</Property>
    <Property role="46" name="m_cmbViewFormat">0</Property>
    <Property role="44" name="m_chkSeqNbrIncluded">2</Property>
    <Property role="42" name="m_edtDumpFile"/>
    <Property role="44" name="m_chkAdvanced">0</Property>
    <Property role="44" name="m_chk802154gMode">0</Property>
    </packetrx>
    <commandpanel>
    <Property role="44" name="m_chkInsertLength">0</Property>
    <Property role="42" name="m_edtTxFifo"/>
    <Property role="42" name="m_edtRxFifo"/>
    <Property role="46" name="m_cmbInstrInput">-1</Property>
    </commandpanel>
    </dcpanelconfiguration>

    我的偏差为 126.953125。此文件包含您建议的偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了您的设置、它们工作正常。 通过这些设置、您需要在 CC1310上设置以下内容:

    1.将频率更改为866.0MHz
    2.将符号速率更改为 249.93896 kBaud
    将偏差更改为 :63.250kHz
    4.将 RX 滤波器更改为622kHz
    5.将同步字更改为:D3 91 D3 91

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在我这边不起作用。我想你在 EB 上测试了它、对吧? 您能不能同时共享 CC1101和 cc1310的 cfg 文件、这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这里是我使用的 cfg 文件。

    e2e.ti.com/.../CC1101_5F00_settings.xmle2e.ti.com/.../CC1310_5F00_settings.xml

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII!

    您能否在不更改 CC1101端射频配置的情况下测试和共享文件? 最新的配置文件在 CC1101设置中有更改。但我不想干扰它。 谢谢

    ~Suman Sekhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您所指的更改?

    您希望将哪些 CC1101设置用作基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论我发布的第一个 cfg 文件是我要引用的基本文件,然后您建议更改偏差。现在在讨论频率偏移后, 您已经更改了 CC1101中的许多参数。我不想更改 CC1101设置、因为我们将在字段中使用它。您可以从相关的第一个 cfg 文件中获取引用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您发布的第一个文件是代码导出文件。 请提供 cfg。 文件。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里。

    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <!DOCTYPE configuration SYSTEM "C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/SmartRF Tools/SmartRF Studio 7/config/xml/configdata.dtd"[]>
    <dcpanelconfiguration>
        <Devicename>CC1101</Devicename>
        <Description>Saved configuration data</Description>
        <registersettings>
            <Register>
                <Name>ADDR</Name>
                <Value>0x01</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>AGCCTRL0</Name>
                <Value>0xb0</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>AGCCTRL1</Name>
                <Value>0x00</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>AGCCTRL2</Name>
                <Value>0xc7</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>BSCFG</Name>
                <Value>0x1c</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>DEVIATN</Name>
                <Value>0x62</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>FIFOTHR</Name>
                <Value>0x0e</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>FOCCFG</Name>
                <Value>0x1d</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>FREND1</Name>
                <Value>0xb6</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>FREQ0</Name>
                <Value>0xc4</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>FREQ1</Name>
                <Value>0x4e</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>FREQ2</Name>
                <Value>0x21</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>FSCAL0</Name>
                <Value>0x1f</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>FSCAL1</Name>
                <Value>0x00</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>FSCAL2</Name>
                <Value>0x2a</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>FSCAL3</Name>
                <Value>0xea</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>FSCTRL1</Name>
                <Value>0x0c</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>IOCFG0</Name>
                <Value>0x06</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>IOCFG2</Name>
                <Value>0x41</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>MCSM0</Name>
                <Value>0x10</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>MCSM1</Name>
                <Value>0x00</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>MDMCFG2</Name>
                <Value>0x13</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>MDMCFG3</Name>
                <Value>0x3b</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>MDMCFG4</Name>
                <Value>0x2d</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>PA_TABLE0</Name>
                <Value>0x50</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>PKTCTRL0</Name>
                <Value>0x05</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>RCCTRL1</Name>
                <Value>0x00</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>TEST0</Name>
                <Value>0x09</Value>
            </Register>
            <Register>
                <Name>WORCTRL</Name>
                <Value>0xfb</Value>
            </Register>
        </registersettings>
        <dcpanel>
            <Property role="44" name="m_chkRegView">2</Property>
            <Property role="44" name="m_chkCmdView">0</Property>
            <Property role="44" name="m_chkRfParameters">2</Property>
            <Property role="46" name="m_cmbUserMode">1</Property>
            <Property role="33" name="m_easyModeSettings">-1</Property>
            <Property role="33" name="m_typicalSettings">-1</Property>
            <Property role="37" name="m_testFuncPanel">2</Property>
        </dcpanel>
        <rfparameters>
            <Property role="46" name="m_cmbFrontends">0</Property>
            <Property role="44" name="m_chkHGMorBYP">2</Property>
            <Property role="46" name="m_cmbEmRevs">-1</Property>
            <Property role="46" name="Xtal Frequency">26.000000</Property>
        </rfparameters>
        <conttx>
            <Property role="45" name="m_rbtModulated">1</Property>
            <Property role="45" name="m_rbtUnmodulated">0</Property>
            <Property role="46" name="m_cmbDataFormat">-1</Property>
            <Property role="44" name="m_chkFreqSweep">0</Property>
            <Property role="44" name="m_chkChanSweep">0</Property>
        </conttx>
        <contrx>
            <Property role="46" name="m_cmbDataFormat">-1</Property>
            <Property role="44" name="m_chkAutoScroll">2</Property>
        </contrx>
        <packettx>
            <Property role="42" name="m_edtPayloadSize">30</Property>
            <Property role="42" name="m_edtPacketCount">100</Property>
            <Property role="42" name="m_edtPacketCountEsy">100</Property>
            <Property role="42" name="m_edtRandomPacketData">13 0d 89 0a 1c db ae 32 20 9a 50 ee 40 78 36 fd 12 49 32 f6 9e 7d 49 dc ad 4f 14 f2 </Property>
            <Property role="42" name="m_edtPacketData"></Property>
            <Property role="42" name="m_edtAccessAddress"></Property>
            <Property role="42" name="m_edtDeviceAddress"></Property>
            <Property role="44" name="m_chkAddSeqNbr">2</Property>
            <Property role="44" name="m_chkInfinite">0</Property>
            <Property role="44" name="m_chkInfiniteEsy">0</Property>
            <Property role="45" name="m_rbtRandom">1</Property>
            <Property role="45" name="m_rbtText">0</Property>
            <Property role="45" name="m_rbtHex">0</Property>
            <Property role="44" name="m_chkAdvanced">0</Property>
        </packettx>
        <packetrx>
            <Property role="42" name="m_edtPacketCount">100</Property>
            <Property role="42" name="m_edtPacketCountEsy">100</Property>
            <Property role="42" name="m_edtAccessAddress"></Property>
            <Property role="44" name="m_chkInfinite">0</Property>
            <Property role="44" name="m_chkInfiniteEsy">0</Property>
            <Property role="46" name="m_cmbViewFormat">0</Property>
            <Property role="44" name="m_chkSeqNbrIncluded">2</Property>
            <Property role="42" name="m_edtDumpFile"></Property>
            <Property role="44" name="m_chkAdvanced">0</Property>
            <Property role="44" name="m_chk802154gMode">0</Property>
        </packetrx>
        <commandpanel>
            <Property role="44" name="m_chkInsertLength">0</Property>
            <Property role="42" name="m_edtTxFifo"></Property>
            <Property role="42" name="m_edtRxFifo"></Property>
            <Property role="46" name="m_cmbInstrInput">-1</Property>
        </commandpanel>
    </dcpanelconfiguration>
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以下是 CC1310的设置。

    Simon

     e2e.ti.com/.../CC1310_5F00_E2E.xml