This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310/CC1312R 在农村森林/密集植被环境中的表现

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1031926/cc1310-behavior-of-cc1310-cc1312r-on-rural-forest-dense-vegetation-environment

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1312RCC1350

尊敬的所有人:

我目前正处于开发一种面向乌龟的动物/野生动物跟踪系统的早期阶段、但将来可能跟踪其他较小的动物(如小蜥蜴)

由于开发工具套件(主要是15.4堆栈)、低预算链路、低功耗、尺寸和可能的网状网络实施、我发现德州仪器(TI) CC1310/CC1312R 是一个非常有趣的选择。

系统将同时跟踪 GPS、并以每秒5次采样的速率处理某些传感器。 其理念是每15分钟发送64字节的消息、以提供位置和其他值(其余值将保存在外部存储器中)

我想知道,在一个有大量植被的森林环境中,有没有人对这个系统有任何经验,以及连接预算如何受到影响。

之所以这样做、主要是因为我在选择 SoC 或基于 Lora 的 SoC 时感到很困难。 我有很多关于 Lora 在森林中的工作原理的信息、但几乎没有关于德州仪器 SoC 的信息。 因此、我打开这个主题来收集更多信息或想法、以便做出正确的选择。

此致

安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿阅读有关在此类环境下使用 TI 15.4堆栈的任何相关信息、但您可以尝试使用 TI 射频范围估算 器进行一些估算。 顺便说一下、TI 15.4堆栈目前不支持网状功能、您可以使用支持网状功能的 Wi-SUN 作为替代方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Chen!我检查了范围估算器、是的、 CC1312R 似乎是最佳选择。 我还将查看一些有关 WiSUN 的信息、以及这些信息是否符合我们的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 的 SoC 或 LoRa 将 具有 类似的射频衰减、前提是它们以相同的频率运行。 但是、我们的客户具有类似的应用、如果您尽可能降低频率以在 林中实现更大的覆盖范围、这将更有益处。 即、建议使用169MHz 而不是 868/915MHz、尤其是在您可以使用大型天线的情况下。 315和433 MHz 不是此类应用的有趣频带、因为它们的功耗相对较低。

    最坏的情况是"土壤/沙干"地面条件(电池 D15)和雨环境。 雨天的环境将进一步降低5-10%的覆盖范围。  

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好、感谢您的完整回答。

    我想知道以下内容:

    -433MHz CC1310/CC1312r 开发套件对于169MHz 频率是否有用(除了获得合适的天线外)、或者我需要创建自己的电路板来执行最初的开发步骤?

    -我们将使用3V 至225mAh (电池)或1.55 - 38mAh (带升压转换器)为节点供电。 我担心具有此低功耗源的节点充当网状路由器并耗尽电池。 您对此有何看法?、是可行的、或者我们需要将具有更大电池容量的其他节点放置在不会连接到动物的战略点中(这不是我们所想到的网状网络的想法)。 我之所以问您、是因为我无法找到有关此问题的信息。 我唯一的假设是、为了使节点作为网状网络的路由器工作、节点始终处于侦听模式、这种模式会快速耗尽这种电池。

    非常感谢您关于频段的建议!因为有一个区域没有

    此致

    安德烈斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、CC1310/CC1312r 开发者套件未针对169 MHz 频率进行优化。

    由于路由器模式为 RX 常开设备、因此3V-225mAh 或1.55-38mAh 电池在应用中的使用寿命不会足够长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Chen、我想知道以下关于您回答的信息:

    1是否可以向天线添加线圈(或调整方法)以调整射频天线滤波器的频率、如 CC1350 Launchpad 手册中建议的那样? 我想提前了解这一点、因为我们将使用 Launchpad 电路板开始开发、并且将非常有助于按照建议在165MHz 频带进行测试。

    2建议使用哪种电池(mAh 电量)作为网状网络的路由器运行节点(或者唯一的方法应该是将节点连接到交流电)? )。 我们认为每台路由器有25个节点,大约250米半径,每个节点的传输时间为0.2%(因此理想的总吞吐量将是时间的5%)

    非常感谢你们所有人!这个答案非常有帮助:)