Thread 中讨论的其他器件: CCStudio
您好!
我目前正在尝试从 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48 SDK 中获取 cc1312R7 nvsinternal ti-RTOS 示例、该示例在我的 cc1312R7芯片上工作。 我没有更改原始代码中的任何内容。 正确构建。 但是、每次我调试程序(我使用的是 code composer studio 10.3)时、加载失败并显示以下消息:
Cortex_M4_0:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
CCStudio 随后将进入调试模式、但程序不会启动。
我在 syscfg 文件中对 NVS 的设置是默认设置:

我已尝试在网上找到有关此问题的信息、但没有运气。 如果有人有任何信息或能够以正确的方式指出我、那将不胜感激!