This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:如果将 CC1121替换为量产中的 CC1120、则需要 CE 排放重新认证?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121, CC1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1031272/cc1120-ce-emissions-re-certification-required-if-substituting-cc1121-with-cc1120-in-production

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1121

团队、

我的一位欧洲客户目前拥有采用 CC1121设计的产品。 他们希望将 CC1120投入同一个生产线(电源限制?) 它应该100%兼容、并且从技术角度来看工作方式相同。

但是、他们的产品的排放 CE 认证又如何呢? 他们是否需要重新认证、或者 CC1120是否足够接近 CC1121、以便从排放角度来看在生产中被视为可互换?

提前感谢。

/Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、  

    除了 CC1120上提供的其他窄带功能、CC1120和 CC1121几乎是相同的、因此杂散辐射应该是相同的。 但是、您的客户应咨询 测试机构、以了解是否需要重新认证。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    谢谢! 这回答了我的问题。

    此致、

    /Wolfgang