This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:跳频中的孤立模式。 更换收集器。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1025348/cc1352r-orphan-mode-in-frequency-hopping-replace-collector

器件型号:CC1352R

你好!

假设收集器需要更换为新收集器(损坏超出维修范围、被盗等)。 当"旧"收集器消失后、节点进入孤立模式(devInfoBlock.currentJdlrcState = Jdllc_states_孤立)。 在 FH 中、用户指南中几乎没有提到孤立模式。 我假设孤立节点使用异步帧再次发送 PC 以重新加入网络。 当然,他们不会成功,因为旧收集器不再存在。 我希望、在一些失败的"孤立"扫描后、他们尝试连接到可能处于范围内的任何其他收集器。

我的第一个选择是使用"正确"按钮来执行 PAN 取消关联请求、但没有发生任何情况、因为程序预期处于 Jdllc_states_joined 或 Jdllc_states_rejoined 中

我的第二个选择是将此函数放入 Jdllc_process()中的 if (Jdlc_events & JDLlc_PC_evt)中

   Jdlc_sendDisconnocationRequest();
   Util_setEvent (&Sensor_Events、sensor_start_EVT);
   sendAssocReq();

之后、devInfoBlock.currentJdlrcState 更改为 Jdllc_states_initRestoring、因此节点始终等待连接到旧的收集器网络。

我的第三个猜测是添加了 SSF_clearAllNVItems()。 现在使用这4个函数 devInfoBlock.currentJdlrcState 更改为 Jdllc_states_Joining... 该节点未连接到范围内的任何新收集器。

如果我打开、请始终与旧收集器连接。

是否有提示?

提前感谢

安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    听起来像是一种死机状态。 您能给我更详细地介绍一下以下内容吗:

    1) 1)您使用的是 SimpleLink CC13x2/26x2 SDK 的哪个版本?

    2) 2)您是否使用了默认传感器和收集器示例或是否进行了任何更改?

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    1) 1)我正在使用 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48

    2) 2)我正在使用 DMM_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs

    我只添加了之前详述的函数。

    Collector 是默认的 DMM_154collector_remote_display_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    首先值得检查的是,“替换”收集器的配置与另一个收集器的配置相同(但我猜您已经检查过)。

    其次、SDK 中的示例未考虑该特定情况、因此可能需要进行一些工作。 话虽如此,我认为你走的是正确的道路。

    考虑到该示例没有设想有多个收集器,添加 SSF_clearAllNVItems()似乎是一个很好的起点,因为这样,传感器就可以忘记以前的收集器并连接到新收集器。 现在,在上述情况下,传感器将不会重新加入网络,而是加入“新”网络。

    我将尝试重现您所看到的内容,然后我将返回给您。

    BR、
    安德莱姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安德烈斯

    我刷写了两个具有相同收集器项目的 launchpad。 我同意调用 SSF_clearAllNVItems()是一个很好的起点。 实际上、我将其放入 SSF_init 中、以便始终在开始时擦除 NV 存储器。

    我的代码是:


    if(Jdllc_events & JDLLC_PCS_EVT)
    {
        .
        .
        .
        if(devInfoBlock.currentJdllcState == Jdllc_states_orphan)
        {
            scan_orphan_fail++;
            
            if (scan_orphan_fail >= NUMBER_OF_MAX_SCAN_FAILS)
            {
    
                Jdllc_sendDisassociationRequest();
                //Ssf_clearAllNVItems();
                Util_setEvent(&Sensor_events, SENSOR_START_EVT);
                sendAssocReq();
                scan_orphan_fail = 0;
            }
        }
        .
        .
        .    
    }


    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    现在、我将复制您看到的内容(两个收集器和一个传感器)。 我将进行一些调试、我将尝试确定是否需要添加其他内容才能使其正常工作。 到目前为止、我已经获得了一些混合结果、因此我仍然需要了解一些情况、但我会尽快向您更新。

    BR、
    安德莱姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的安德烈斯

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我测试过不同的东西,但这可能需要对传感器示例进行重大修改。 我希望有一个快速的解决方法来轻松更换收集器。 但是、似乎唯一的方法是在 sensor.c 和 jdlc.c 中向状态机实际添加新状态(或状态)

    正如您正确指出的那样、当尝试重新加入网络时、LLC 会收到一个 PCS 事件。 您可以在此处检查孤立状态并检测是否需要加入新网络。 这里的问题是、设置 SENSOR_START_EVT 可能不是触发该新连接的最佳选择、因为此事件旨在从头开始执行所有操作、或仅在成为孤立网络后重新加入现有网络。

    您需要的是介于两者之间的某个位置。 我认为最好的选择是提出一个或多个新状态、以更好地表示您所需的功能(即、在收集器不再存在后重新加入网络或连接到新网络)。

    BR、
    安德莱姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    我不明白为什么如果我使用 SSF_clearAllNVItems、如果我转弯、请始终与旧收集器连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    为清楚起见、您如何对此进行测试? 我猜:

    1. 移除“旧”收集器以模拟更换需求。
    2. 传感器进入 Orphan 模式。
    3. 传感器多次无法重新加入以前的网络。
    4. 传感器发送解除关联请求、清除 NV 等
    5. 插入“新”收集器。
    6. 传感器不会从“新”收集器加入网络。
    7. 插入“旧”收集器而不删除“新”收集器。
    8. 传感器连接到“旧接头”。

    我是对的吗?

    我还想问一些其他问题。 哪个器件显示其 CUI 中存在连接? 是传感器还是“旧”收集器?

    如果它位于“旧”收集器中,则可能意味着收集器只是将传感器的请求解释为“重新加入”请求。 毕竟,“旧”收集器会记住传感器以前是其网络的一部分,因为其 NV 完好无损。

    最后一个问题。 与显示连接的设备无关、它是否表示设备已加入新网络或已重新加入以前的网络?

    BR、
    安德莱姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    是的、您回答正确。 这是测试。

    我可以在3个三个 Launchpad (传感器、"旧"和"新"收集器)中访问 CUI。 传感器和“旧”收集器显示其 CUI 中存在连接。

    在收集器和传感器项目中,我实际上将 SSF_clearAllNVItems()放入 SSF_init 中,以便始终在开始时擦除 NV 内存。 因此、nV 始终是干净的。

    传感器器件显示已加入、(当然)"旧"收集器表示已启动(未重新启动)

    谢谢

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    老实说、我不知道为什么在清除 NV 后这种情况仍在发生。 我应用了您的更改,并且修改了示例代码,以便每次用户按左键时调用 SSF_clearAllNVItems(),但这不起作用。

    可能是 SSF_clearAllNVItems()无法正常工作。 或者、可能需要针对 NV 采取一些额外步骤。 就 NV 而言、常规示例(而不是 LPSTK 示例)略有不同、因此让我尝试一下、看看在为传感器使用常规 LP 时是否会发生同样的情况。

    BR、
    安德莱姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    我认为 SSF_clearAllNVItems()工作正常,但我还需要将 devInfoBlock 设置回默认值。

    我不是很了解如何做到这一点的

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andr é s、

    我想您可以将 API 添加到 Jdlc 以清除 devInfoBlock (如 Jdllc_clearDevInfoBlock()),或者您可以直接在您认为需要的地方重置(更新)结构的成员。 如果添加 API、可能会更干净、并且调试可能更容易。

    在代码中实际清除 devInfoBlock 的位置以及要清除的参数是一个不同的问题,因为结构的某些值首先在 jdlc_init()上设置。

    因此、可能需要一些时间才能找到调用 API 的适当位置、这样它不会与您可能仍需要的器件的任何先前配置相混乱。 您很可能只想清除该结构的某些成员、而不是全部。

    BR、
    安德莱姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    我删除了 disasocCnfCb ()中的 if (pData->status = ApiMac_status_Success),因为如果没有收集器来提供 ACK,disassoCnfCb 状态将始终为 ApiMac_status_noAck。
    更改后、我可以为新收集器和传感器加电、因为它们处于孤立状态、所以可以正确重新连接。 但我仍然需要知道、我是否应该期望由于这一变化而产生任何"附带影响"。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    这是一个很好的进展! 让我询问一些对堆栈比较熟悉的人、看看执行此操作可能产生的影响、我会再给您回复。

    BR、
    安德莱姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    这样做的主要问题是,在正常情况下,如果您只想将传感器与网络断开连接,则不知道收集器是否已确认您的断开连接请求。 通常情况下、请求将到达收集器、一切正常、但如果传感器认为它已成功取消关联、而收集器认为传感器仍是网络的一部分、则缺少确认可能导致某些未定义的行为。

    为避免这种情况,您可以添加另一个最能代表当前情况的条件,而不是删除“if”语句。 您可能需要在靠近添加的代码的位置设置一个标志以检查孤立状态,然后在 dissocCnfCb()中使用该标志以避免需要收集器发出 ACK。 这样您就不会影响正常运行。

    然后、您可以运行一些测试。 一些用于您希望实现的预期行为(即更换收集器)、另一些用于考虑常见用例、例如传感器解除关联、然后在将来的某个时间重新关联到同一收集器。

    BR、
    安德莱姆