请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1310、 CC113L你(们)好! I`m Eugenio Mercol,阿根廷。 我和`m 的开发人员需要有关"基于射频的微处理器系列"的支持、我可以将其用于我的应用?
项目规格
它应该是具有 CC430、CC310等系列集成射频的微处理器,或者您建议我使用的微处理器。 我需要成本尽可能低且对我的项目具有足够优势的模块。
目前我使用的是 HoppeRF 模块"RFM69"和 ATMEL328、它具有适用于我的应用的大量功能、因为它是一个收发器模块、我只需要一个接收
器项目详细信息。
*我需要在5分钟内读取以50mT 半径(在420Mhz 至470MHz 的频率范围内)在空气中出现的 RF 信号的 RSSI 值并停止读取。
在一个闭环软件中、从中心频率= 420开始读取、并将频率增加2MHz、我必须在每个增量期间读取 RSSI 值并将其与一个变量的固定值进行比较。
我再次将频率增加3MHz 并重新读取 RSSI 值、直到达到470MHz。
在470MHz 时、我将频率值重置为420Mhz。
当任何频率和任何周期中的 RSSI 值超过一个存储在全局变量中的固定设定值时、一个数字输出必须被设定为高电平5秒、然后这个数字输出必须被转换为低电平。
频率扫描和 RSSI 读取的每个周期最多需要2至3秒
您可以在随附的文档中看到该图。
规格:
1*-不能读取任何数据
2*-仅用作接待员
3*-绝对不会像变式器一样使用
4*-不能读取、确认或验证打包的数据。
5*-仅读取航空无线电50米内出现的 RF 信号的 RSSI 值、范围介于420至470 MHz 之间
6*-未请求低功耗抑制
7*-要求使用极低成本微处理器。
问题:
根据所有这些信息、我的项目的最佳系列 miocroprocessor 选项是什么?
非常感谢