主题中讨论的其他器件:CC1350
大家好、
我正在使用 UART CC1350芯片、并尝试使用 FIFO TX 和 Rx。
我搜索了文档技术用户指南、并在 本文档的第19.1、19.2和19.4.5节找到了 UART FIFO。
但我无法在19.1和19.2中计算 FIFO toltal 的字节数量? 32x8 和32x12是什么意思、因为我看不到 基本单元。
我在第19.4.5节中发现1/4 FIFO 为4字节、而 toltal FIFO 为16字节、对吗?
在 CCS Studio 中、我找不到任何指导使用 UART FIFO 或 UART FIFO 配置的示例。
请帮助我解决我的问题。