This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:将 SmartRF Studio 与基于 CC1352P 的无线电配合使用

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1029848/cc1352p-using-smartrf-studio-w-cc1352p-based-radios

器件型号:CC1352P

如果我将一个 CC1352P 无线电设置为发送器,另一个设置为接收器,并执行简单的无线数据包 TX/Packet RX 测试,这是否是单向测试(仅从 TX 到 RX)?  或者接收器是否会作为此测试的一部分返回发送器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio 仅进行单向通信。

    BR

    Siri