This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:未通过低于1GHz 的 Google Thread 认证

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1029032/cc1352p7-not-certified-google-thread-operation-in-sub-1ghz

器件型号:CC1352P7

我正在考虑将 CC1352P7用于 将进行大规模生产的商业产品。  

我们想知道、我们是否可以在868MHz 下以商业方式运行 Thread 堆栈 。 我们知道它不会与任何其他 Thread 认证器件兼容、但我们看到了将 Thread 与低于1GHz 无线电配合使用的一些优势。  

请告诉我应该联系谁来获得项目支持。 为了使 Thread 能够在低于1GHz 的频率上运行、需要进行哪些更改。