This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:未记录的调制选项

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1028185/cc1352r-undocumented-modulation-options

器件型号:CC1352R

您好!

  我将 SmartRF Studio 中列出的命令与 CC1352R 的技术参考手册进行了比较、并注意到169 MHz 频段的一些预定义专有无线电接收器/发送器选项的调制调制类型为0x5。 我可以找到的所有文档都表示调制选项是 FSK、GFSK 和 OOK、因此我不确定这种替代方案是什么。 有人可以帮我清除这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已请求获得有关此设置的更多详细信息、并将在收到反馈后尽快回复您。  

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    0x5的 modType 为 GFSK。  

    Simon