请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1 您好!
我正在尝试 使用低于1GHz 的毫米波雷达传感器实现人员计数和跟踪参考设计。 最初、SDK 版本存在问题、并且它与 LAUNCHXL-CC1352R1 Rev. E 兼容。 因此、我遵循了在以下主题中进行的更正:
之后、我成功配置 收集器和传感器 CC13251R 器件、而未将传感器连接到 Mmwavic 升压、并应用了上述主题中提供的补丁文件。
如参考设计文档第3.1.2.4节所述、I 成功构建 了传感器和收集器项目。


我们是否应该在构建固件后重新刷写收集器和传感器节点? 因为设计文件中没有再次构建固件的说明。
此致、
Vandana