This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:电流消耗 RC0SC 和 XOSC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1028964/cc1352r-current-consumption-rc0sc-and-xosc

器件型号:CC1352R

您好!

是否有数据显示 RCOSC_HF (48MHz)与 XOSC_HF (48MHz)的 CC1352R 工作模式下的电流消耗是多少?

使用 RCOSC 和 XOSC 从待机状态进入活动状态的时间是多久?

此致、

Ilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    仅当无线电处于活动状态时才需要 XOSC_HF。 这由我们的软件自动处理。 您将在 DS 中找到当前消费数字。 非射频外设的编号为 RCOSC_HF、而无线电模式编号为 XOSC_HF 开启。  

    表8.24.2显示了时序特性。 这些都带有 RCOSC_HF、因为 XOSC_HF 仅在无线电激活时才会打开。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!

    此致、

    Ilian