This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:如果塑料容器盖关闭、则不会连接到收集器?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1028016/lpstk-cc1352r-connection-to-collector-does-not-happen-if-plastic-container-lid-is-closed

器件型号:LPSTK-CC1352R

您好!

  我使用的是 SDKv5.10 DMM_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 和 collector_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 示例程序。

  我的项目测量塑料冷却器箱的温度。 我将 LPSTK-CC1352R 安装在冷却器箱的顶部塑料盖上。 顶部塑料盖板是空心的、低于1GHz 频率通过应该没有问题。 我的问题是、如果顶部塑料盖打开、LPSTK-CC1352R 将连接到收集器。 连接到收集器后、我关闭顶部塑料盖、LPSTK-CC1352R 能够将传感器数据发送到收集器。 为什么 顶部 塑料盖关闭时 LPSTK-CC1352R 无法连接到集电极?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:  

    我不确定您的盒子是由什么材料制成的、但它似乎吸收了射频信号。  您可以尝试运行 PER 测试或类似的测试、以测试您得到的阻尼量。 此外、天线可能会按照您安装 LPTSK 的方式进行修剪。 如果您只是将 LPSTK 置于盒子的中间、会发生什么情况?

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="325373" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1028016/lpstk-cc1352r-connection-to-collector-does-not-happen-if-plastic-container-lid-is-closed/3800414 #3800414"]我不确定您的箱子是由什么材料制成的、但它似乎吸收了射频信号

    这可能会发生。 理想情况下、天线应脱离包装箱。 但我不想在全新的冷却器箱上打孔。

    [引用 userid="325373" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1028016/lpstk-cc1352r-connection-to-collector-does-not-happen-if-plastic-container-lid-is-closed/3800414 #3800414"]如果您只是将 LPSTK 置于方框中间会发生什么情况?[/quot]

    冷却器箱中将有90%的冰充满。如果我将 LPSTK 放在箱的中间、可能会被弄湿和损坏。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试更换天线? 您是否可以访问 VNA、以便可以将天线调谐到靠近盒的位置?

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="325373" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1028016/lpstk-cc1352r-connection-to-collector-does-not-happen-if-plastic-container-lid-is-closed/3801936 #3801936">您是否尝试更换天线? 您是否可以访问 VNA、以便您可以调整天线以靠近盒子放置?

    我没有更换天线。 此外、我没有 VNA。 我希望 基于 TI 低于1GHz YouTube 视频、低于1GHz 与2.4GHz 相比、具有更好的渗透能力。 但是、只有空心塑料盖会导致连接问题。

    也许、当我有测试设备来分析射频信号时、我会有更多的答案来说明这种情况的发生原因。 但是,现在我只接受目前的情况并继续。

    我将把这篇文章标记为"已回答"。

    -kel