This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC85xxDK-Headset-RD:CC85xx 耳机外部麦克风输入增益

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1027400/cc85xxdk-headset-rd-cc85xx-headset-external-mic-input-gain

器件型号:CC85xxDK-Headset-RD

你(们)好

我已成功调试并设置主器件以接收模拟麦克风输入。 但从器件的输出音量非常低。 您能告诉我如何调节麦克风音量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpit、

    您是否正在使用预加载 的 CC85XXDK-Headset-RD 演示或 在 PurePath 无线配置器内部进行任何更改?  您是否使用从摇臂开关上的向上和向下位置移动了从动臂上的音量控制?   有关更多详细信息、请参阅快速入门指南和用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 、我按照此主题 e2e.ti.com/.../cc85xxdk-headset-development-kit 在 PPWC 中进行了更改

    是的、我尝试调节从动装置上的摇臂开关、但没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpit、

    为了澄清这一点、您的设计是否以 PPW 配置器中的"CC85XXDK-HS 预加载演示"示例为基础? 如果是、默认情况下、输出器件上的音量控制设置为 GPIO1 (音量增大)和 GPIO3 (音量减小)。

    您可以在 PPW 配置器帮助菜单中阅读有关 PPW 音量控制的更多信息、如下所示:

    另一个调试选项是在"命令和监控"模式下使用 PPW Commander 查看音频数据包信息、包括音频数据包的音量和音量变化。 您还可以在  命令和监控窗口中使用 SET_VOLUME 和 GET_VOLUME 命令来查看按需值。

    有关此方面的帮助、请参阅 PPW Commander Help 菜单:

    此致、

    Daniel