This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350-4:[CC1350]获取真正的 RSSI。

Guru**** 2517410 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1025511/launchxl-cc1350-4-cc1350-get-true-rssi

器件型号:LAUNCHXL-CC1350-4
主题中讨论的其他器件:CC1350

大家好。

我有两个 CC1350 Launchpad、并使用 CCS Studio 在两者之间建立射频桥接器。

Smart RF Studio 在915MHz、0dBm 输出功率下进行射频设置。

当使用 Smart RF Studio 面板进行检查时、我获得的 RSSI 大约为-79dbm。

当使用 CCS Studio 制作程序时(使用 Smart RF Studio 中的代码导出进行射频设置参数)、我获得的 RSSI 约为-110dBm。

如何 获得正确的 RSSI?