This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:左侧按钮按压配置不起作用?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1024579/lpstk-cc1352r-left-button-press-provisioning-does-not-work

器件型号:LPSTK-CC1352R

您好!

我使用 DMM_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app 示例程序作为项目的基础。 左键按压配置不起作用。 我总是要用智能手机手动配置。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将指派一个人员对此进行研究。 同时、请提供有关您正在使用的 SDK 版本的信息。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDKv5.10

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    我使用最新的 SDK 运行了示例(v5.20.00.52)、无法重现您的问题。 左键和智能手机都允许配置。

    您是否想尝试使用最新的 SDK 运行示例并报告您的发现?

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德莱姆:

    将尝试对最新的 SDKv5.20执行同样的操作。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德莱姆:

    在我按下右侧按钮并在收集器复位后出现问题。 如果我按下 LPSTK-CC1352R 上的左按钮、则无法从收集器侧进行配置。 我必须首先使用智能手机进行连接、并写入命令0xDD 以提供传感器特性。 之后 、我写入命令0xAA 以设置传感器特性。 现在、LPSTK-CC1352R 能够配置传感器数据并将其发送到收集器。 这适用于 SDKv5.10

    使用 SDKv5.20、我无法将我的 Iphon4s IOS LightBlue 应用连接到 LPSTK-CC1352R、这是另一个问题。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    感谢你的答复。 我现在已经设法重现了您描述的问题。 我将尝试用我能做到的最佳方式描述发生的事情。

    当您按下收集器中的右侧按钮和复位按钮时,NV 闪存将被擦除,这会将 Launchpad 重置为“Factory New”状态。 这有两个重要意义。

    1. 收集器不再记得哪些设备是网络的一部分。
    2. 传感器进入“孤立”状态,因为它无法再看到网络。 尽管如此、传感器仍然能够感知到它连接到的网络。

    这会导致我们看到您描述的情况。

    网络从收集器侧再次启动、但正如我之前提到的、收集器对连接到网络的器件没有任何回路。 另一方面,传感器不知道收集器已重置为“Factory New”状态,因此它假定收集器将记住它。

    这就是传感器显示已连接到网络的原因,而收集器不显示相同的原因。 让我们将其称为传感器一侧的“假联接”状态。 这是需要修复的示例问题。

    现在,电话发出的命令会发生什么情况?

    当您从 LightBlue 应用发送命令0xDD 时、您将断开传感器与网络的连接。 这对收集器侧没有影响,因为正如我之前提到的(收集器此时不知道传感器),但它确实对传感器侧有影响,因为它现在知道它与网络没有关联。

    最后、当您发送命令0xAA 时、配置过程再次启动、此时收集器将实际看到传感器请求加入网络(它将加入)。

    要测试此情况、您实际上可以按照所描述的那样重现问题、但在结束时、只需按下 LPSTK 的左侧按钮、而不是使用命令0xAA 加入网络。

    必须指出的是,您描述的问题只会由于收集器中使用的重置类型而发生。 如果只按收集器上的重置按钮,则不会擦除 NV,收集器将记住以前连接的设备。

    此致、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。