This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:11位 Barker 编码

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1024496/cc1200-11--bit-barker-encoding

器件型号:CC1200

如何在 CC1200调制解调器中实现11位编码器的功能,以使其 FHSS/DSSS 符合 FCC 第15 247部分的要求,即实现最小500KHz 的6dB BW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 CC1200用户指南中的"DSSS PN 模式"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ter、我将对此进行探讨。

    将提高数据速率和符号速率、这将有助于我实现500KHz OBW (最小值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、OBW 取决于数据速率和偏差。 增加数据速率和/或偏差会增加 OBW:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的现有数据速率为19.2kbps、频率偏差为54KHz。 我尝试将频率偏差更改为320KHz。 现在 、我获得的 OBW 约为750KHz、但可能是由于传感器端的频率偏差不匹配所致 我无法建立射频通信。

    您是否会建议更改符号/比特率而不是 freq dev? 这会影响我的射频通信并满足 OBW 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所需的通信范围为1.3 km,您是否建议在此处跳频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我尝试将该寄存器更改为 DSSS PN 模式(突出显示的一种)、最初它可以工作、但在进行数据包交换后、它停止交换数据。

    任何关于此问题的建议者。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将跳频用于2 FSK 调制格式。 可以帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跳频不会影响范围。 请将跳频问题保留给 您的另一个线程